This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:TPS548A20波特图测量

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861094/tps548a20-tps548a20-bode-plot-measure

器件型号:TPS548A20

您好、管理员:

我想测量 TPS548A20的波特图、因此我将添加一个与 Rtop 反馈电阻串联的10欧姆电阻器 RM。

通常、TPS548A20通过 VO 引脚连接到 Cout 来感应 Vout、因此我将 VO 连接更改为 RM、然后我可以测量波特图。  

2.如果我将 RM 移到远离控制器区域的位置作为电压感应来补偿电源平面。 波特图测量是否仍然有效?  

3.由于某些应用手册建议使用控制器的 AGND 作为 AP300仪器的 GND,我是否会使用本地 GND 作为 AP300仪器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10欧姆电阻标记为 RM、

    我们通常添加一个与升压电容器串联的0ohm 电阻器、我是否可以同时为升压 R 和 C 使用0402?  

    对于到 VREG 和 VDD 的电容、能否使用1uF X5R 而不是 X7R?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英春

    1.是的、RM 电阻器应位于顶部 FB 电阻器和 VO 连接之前。

    2. 我始终将 RM 电阻器保持在 IC 附近的 FB 电阻器附近。  FB 感测线路不承载任何有效电流。  它可以连接到最远的输出电容器以应对压降。

    AGN 应放置在位置、因为它是 FB 电阻器的接地端接。  AGND 应单点连接至 PGND。

    4.0402可以使用、如果您能找到合适的额定值。

    5.如果只计划高达85 C 的操作 ,则可以使用 X5R。否则,使用 X7R 进行125 C 的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速反馈。  

    这意味着、如果我将 RM 放置在最远的电容器附近、我会使用 RM 来测量波特图。 VO 引脚连接到靠近控制器的 Rtop

      1. RM 仍可以补偿电源平面的压降?

      2. VO 仍然可以获得正确的电压感应?

      3.对 RM 波特图的测量仍然很好?  

    与 VDD 引脚布线串联的1 Ω 电阻会怎么样? 我是否可以使用0402、因为我在 EVM 上看到它是0603

    谢谢。  

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YC、

    RM 并不能真正补偿任何东西。  它只是为了允许您的网络分析器注入振荡器信号。  它通常仅为10或50欧姆、具体取决于您的分析仪、因此与 FB 分频器相比非常小、对 VO 信号的影响可以忽略不计。  您可以根据需要使用0402。  我们使用了很多0603、因为如果您想修改 EVM、它们更易于使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。  

    我看到 EVM 显示 AGND 和 PGND、我是否只能使用1 GND? 它会影响性能吗? 谢谢。

    此致、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YC、

    您应该使用单独的 AGND 和 PGND。  它们可以连接在一起形成一个接地。  确保仅在单点连接、以防止循环电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否帮助解决数据表稳定性要求的 LC 设置问题。  

    在数据表第17页、FP 双极点应接近 FZ、如表1所示。  

    1、所有 MLCC 器件的降额因子是多少? 为什么表2建议的元件值具有从最小值到最大值的 Cout 范围?  

    2.内部 RC 设置的方法是什么?  

    如果我具有12V 输入、3.3Vout、8A 输出、  

    1.5 μ H 的输出电压、该设计的建议 Cout 是什么? 哪种 LC 设置可以满足稳定性要求?  

    表中显示了3x100uF 作为最大值、这意味着如果使用所有 MLCC 器件、我的填充电容不能超过300uF?

    如果我将 PolmerCap Mix 与 MLCC 搭配使用、该怎么办? 谢谢。

    此致、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YC、

    我认为,这些问题都在段落文本中得到了回答。  您需要针对电压偏置降低 MLCC。  您通常可以从制造商数据表中获取确切数量。

    内部 RC 生成一个斜坡、该斜坡在 VFB 内部注入以减少抖动并有助于实现稳定性。

    输出电容器的拉波非常宽。  在低端、您可以使用低至3 X 22 uF 和高达20 x 100 uF 的电容。  较低的总电容使用短时间常量、而较高的电容使用长时间常量。  对于8A 设计、我认为200uF 范围内的某个值是合适的。  这取决于您的瞬态要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的详细反馈。  

    我对 VO Sense 有疑问。 通常、VO 连接到 B 以进行电压感应、我们将其更改为 A 以进行波特图测量。 我是否可以将 VO 连接到 A 以进行大规模生产? 因此 VO 可能无法感应 Cout 上的电压。 它是否会影响控制器的感测精度? 谢谢。

    此致、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YG、

    是的、您可以将其保留为 ATA。  在生产中为 RM 使用0欧姆电阻器。