主题中讨论的其他器件:LM5170、 LM5170-Q1
您好!
我正在尝试测试 EVM 模块的正常升压操作。 在测试程序中、写入在升压模式下启动需要 HV-PS、如果不是 MOSFET 断路器、则应短接。 如何短接? 我看到另一个类似的螺纹、其中必须使用铜箔进行短接。
我是否应按上图所示焊接?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试测试 EVM 模块的正常升压操作。 在测试程序中、写入在升压模式下启动需要 HV-PS、如果不是 MOSFET 断路器、则应短接。 如何短接? 我看到另一个类似的螺纹、其中必须使用铜箔进行短接。
我是否应按上图所示焊接?
您好 Praveen、
感谢您关注 LM5170。 没错、两个外露焊盘保留用于短接断路器 FET。 另请执行以下操作以操作 EVM。
1.将100k 焊接到 R4 (出厂默认值:未安装)。
2.将 J1跳线靠近“12”侧。
3.将 J21跳线闭合至“12”侧。
4.关闭以下跳线:J2、J3、J4、J8、J34、 J35、J36、J37
5、将 J5控制在"opt"侧。
6.合上 J28至“方向”一侧
7.关闭 J29至"J29"侧。
8.如果要运行双相、请关闭 J25。 如果您只想运行第一个相位、请保持断开状态。
9.要调整升压输出电压,请更改 R22。
祝您评估顺利。
此致、
应用工程学 Yohao Xi
谢谢你。 我还有一些疑问。 对于闭合跳线、2.54mm 跳线电容器是合适的、对吧?
您好 Praveen、
不用客气。 很抱歉、我不确定您提到的是哪种类型的跳线。 请使用与 EVM 一起提供的类型相同的类型。 回答您的问题:
答案是否定的、只是您需要将 DIR 跳线更改为另一侧以选择升压模式。
2.您仍然需要控制电压反馈节点、即 R22。 当 Launch Pad 产生控制信号(我猜在 PWM 中)时、您需要使用 DAC 或简单的 RC 滤波器将数字信号转换为模拟信号、然后通过电阻器将模拟信号馈送到 R22节点。 通过这样做、您可以控制输出电压。
对于降压模式、答案绝对是肯定的。 LM5170调节电感器直流电流、这基本上是负载电流。 对于升压转换器、它是输入电流。 您将需要 MCU 执行计算: Iout = Iin x Vin/Vout。 由于 LM5170可以产生高效率、因此计算结果接近于。 但是、如果您希望升压转换器的精密负载电流精度、则需要使用外部电路进行测量。 您可以考虑 TI 的 INA 器件。
谢谢、
Youhao
您好!
谢谢你。 这些信息非常有用。 还想进一步了解、
您好 Praveen、
1.是的、您可以通过 MCU 控制 DIR。
2.哎呀、不确定我是如何得到该拼写错误的。 完全不是 R22。
要调节降压输出电压、您需要通过馈电阻器将 DAC 控制信号注入 R78。 对于升压、您需要通过另一个馈电阻器将 DAC 电压注入 R77。
您需要在 以下三种电压之间求解电阻器网络:R76、R78和 R_adj_BUCK: 所需的降压输出电压、DAC 电压和 REF (EVM 上为2V)、用于降压模式;R75、R77和 R_adj_boost、介于所需的升压输出电压、DAC 电压和 REF (此处为2V)之间。
这些是简单的电阻器网络、您应该能够解决这个问题。
祝你好运。
谢谢、
Youhao
您好!
很抱歉、我目前正在出差。
这是一个简单的电阻器网络。 首先、您需要创建一组限制这三个电阻器的公式。
对于所需的最小输出电压 Vo1、 来自 DAC 的最大控制信号和所需的输出电压 Vo1将在 R77上产生等于 Vref (EVM 上为2.0V)的电压。 因此、这会创建第一个公式。 这将连接 Radj 和最大 DAC 电压。 您可以从中确定 Radj。
对于所需的最大输出电压 VO2、来自 DAC 的第二个控制信号和所需的输出电压 VO2也会在 R77上产生等于 Vref 的电压。 然后、您得到与 Radj 和第二个 DAC 电压相关的第二个公式。 您可以从中获得最小 DAC 电压。
谢谢、
Youhao
您好!
不过,当您提到“来自 DAC 的第二个控制信号”时,我的理解仍有一些模糊之处。
嗯、根据我的理解、我已经针对以下规格解决了网络问题。
如果是升压、
Vo1、min = 46V
Vo1、max = 48V
Vdac_max = 3.3V
R75 = 49.9k Ω
R77 = 2.10kOhm
我认为我用于计算的方程式中有问题。
我发现 Radj_BOOST 值约为1.63k 欧姆、但得到的最小 DAC 电压错误(大于用于计算 Radj 的 Vdac_max)。
我在这里可能缺少一些简单的要点、如果不忙、请提供方程式。
大家好、我想确认一下 EVM 中网络的一些基础知识、以便我了解。
总的来说、正如我所理解的、这些(R77-R75)是误差放大器的输入、其基准电压为2V。 但我无法理解、通过 R77-R75结处的 DAC 连接 PWM 如何帮助我们控制所需的输出电压。 当我通过 DAC 使用外部 PWM 时、R77两端的电压是怎样的? 请您澄清一下。
谢谢你。
请求解以下等式:
(Vo1/R78 + Vdac1/Radj)/(1/R78 +1/R77 +1/Radj)= Vref、 其中 EVM 上的 Vref=2.0V。
和
(Vo2/R78 + Vdac2/Radj)/(1/R78 +1/R77 +1/Radj)= Vref、
您可以通过给出 Vo1和 Vdac1来求解第一个公式的 Radj。
然后、将 Raj 值放入第二个方程中。 提供 VO2后、您将获得所需的 Vdac2、这是生成 VO2所需的命令。
谢谢、
Youhao
您好!
所有这些信息均可在 EVM 原理图上找到。 请阅读原理图。
具体而言 、V48SN 和 V12SN 分别是 OVPA 和 OVPB。 该增益由 OVPA 和 OVPB 设置公式计算得出。 请参阅数据表。
关于 J24、一旦关闭 J24、您基本上会将 IOUT1和 IOUT2并联、因此引脚27/IOUT2或引脚29/IOUT2都可以读取总电流。 增益系数将加倍。
谢谢、
Youhao
您好!
与上述关系类似、我尝试在 LV 侧求解以在降压期间调节输出电压。
我需要在降压期间将 LV 侧调节为32V。 板载电压环路控制似乎可用于调节至最大值14.5V、同时 OVP 阈值为22V。
我认为以下更改可以实现我所需的功能、
方法是否正确? 是否还有其他需要更改的内容或任何其他方法?
您好!
根据前面的讨论、我已进行了所有必要的更改、并尝试在具有直流电源和电机负载的正常升压模式下运行 EVM。 我现在必须将输出电压保持在48V。
低压侧的直流电源:24V 和电流限制15A
电机:48V, 空载电流:6A (我没有完全加载电机,以空载运行,因此最小电流)
在升压运行期间、HV 侧的输出电压与输入电压(LV 侧:24V)相同。 此外、升压模式 LED 不会亮起。
我无法找出故障。 您能指出调试可能的错误吗?
下图是 R77节点处的电压。
请注意: 我还尝试在 R77节点直接提供 Vref、而不是 DAC 和 Radj。