This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:整流器电路的输出为2.22V、但电流仅为2-3mA。 级联升压芯片无法正常工作。 是因为电流?

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222, BQ24002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860323/tps61222-the-output-of-the-rectifier-circuit-is-2-22v-but-the-current-is-only-2-3ma-the-cascade-boost-chip-cannot-work-normally-is-it-because-of-the-current

器件型号:TPS61222
主题中讨论的其他器件: BQ24002

我有以下问题
TPS61222手册规定 ISW 开关电流限制为200mA。 这是否意味着需要200mA 电流才能使芯片正常工作? 我的测试结果似乎要求输入电流大于200mA
2.数据表中的静态电流是指 MOS 管导通后正常运行期间的电流值吗?
输出 ILKG_VOUT 泄漏电流1uA 是什么意思?
4.整流器电路的输出为2.22V,但电流仅为2-3mA。 级联升压芯片无法正常工作。 是因为电流?
5.您能推荐一些需要小输入电流的升压芯片,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

     TPS61222手册 规定 ISW 开关电流限制为200mA。 这是否意味着需要200mA 电流才能使芯片正常工作? 我的测试结果似乎要求输入电流大于200mA。

    不可以、它是电感的峰峰值电流。 如果在 DCM 下具有如此轻的负载、则平均电流小于一半。 但在启动期间、电路需要为输出电容充电。 它需要足够的电流来为它充电。 它可能是几百 mA、具体取决于组件。


    2.数据表中的静态电流是指 MOS 管导通后正常运行期间的电流值吗?

    静态电流无需开关即可进行测试。 下面是一份应用手册、对其进行了明确说明。  http://www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf?keyMatch=WHAT%20THE%20IQ&tisearch=Search-EN-technicaldocument


    输出 ILKG_VOUT 泄漏电流1uA 是什么意思?

    该规范在"VEN = 0V、VIN = 1.2V、VOUT = 3.3V"条件下进行测试。 测量流入 VOUT 引脚的电流。  


    4.整流器电路的输出为2.22V,但电流仅为2-3mA。 级联升压芯片无法正常工作。 是因为电流?

    您的电源现在是什么? 您能否使用足够的输入电流能力电源进行测试? 如果问题仍然存在、请获取 Vin、Vout、SW 和 Icoil 的波形。
    5.您能推荐一些需要小输入电流的升压芯片,谢谢。

    您是否可以分享有关 您的应用和要求的更多详细信息? 以便我可以提出更好的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    由于通过电磁感应接收到的电压相对较小、因此使用了整流器电路。
    整流后、输出电压介于1V 至2V 之间、电流仅为2mA 至3mA。 我想使用电源电压为5V 的充电芯片为锂电池充电、所以我想在中间添加一个升压模块。
    由于整流器模块的输出电流相对较小、TPS61222无法正常工作
    因此、我希望您推荐使用输入电流为2-3mA 的升压芯片、这可以将电压从1V 增加到5V

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    您可以添加超级电容器以平滑电流纹波。 在启动期间很难找到峰值电流小于10mA 的器件。 如果有另一条路由来提供启动电流、则会更容易。  

    您的应用有哪些用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉

    我有一个新问题。

    根据数据表的参数、选择了相应的0603封装电容器和 Coilcraft 功率电感器、输出可达到5V、但一旦添加负载、电压将变得更低。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    您可以分享有关该问题的更多详细信息吗? 负载条件和 Vin 能力是什么?

    您是否可以捕捉 Vin、Vout 和 SW 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我有疑问
    BQ24002数据表指示 VCC 电流为1mA
    输出电流预充电时为60mA
    但是、当我使用实际电路时、我发现输出电流与输入电流有关。 当输出电流为60mA 时、输入电流也必须保持在60mA。 原因是什么?
    您能推荐一些电流充电芯片

    谢谢你
    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    很抱歉、BQ 系列由其他团队提供支持、我对此不熟悉。  

    您需要使用该部件发布新帖子、他们将为您提供帮助。 感谢您的善意理解。