主题中讨论的其他器件: BQ24002
我有以下问题
TPS61222手册规定 ISW 开关电流限制为200mA。 这是否意味着需要200mA 电流才能使芯片正常工作? 我的测试结果似乎要求输入电流大于200mA
2.数据表中的静态电流是指 MOS 管导通后正常运行期间的电流值吗?
输出 ILKG_VOUT 泄漏电流1uA 是什么意思?
4.整流器电路的输出为2.22V,但电流仅为2-3mA。 级联升压芯片无法正常工作。 是因为电流?
5.您能推荐一些需要小输入电流的升压芯片,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有以下问题
TPS61222手册规定 ISW 开关电流限制为200mA。 这是否意味着需要200mA 电流才能使芯片正常工作? 我的测试结果似乎要求输入电流大于200mA
2.数据表中的静态电流是指 MOS 管导通后正常运行期间的电流值吗?
输出 ILKG_VOUT 泄漏电流1uA 是什么意思?
4.整流器电路的输出为2.22V,但电流仅为2-3mA。 级联升压芯片无法正常工作。 是因为电流?
5.您能推荐一些需要小输入电流的升压芯片,谢谢
尊敬的用户:
TPS61222手册 规定 ISW 开关电流限制为200mA。 这是否意味着需要200mA 电流才能使芯片正常工作? 我的测试结果似乎要求输入电流大于200mA。
不可以、它是电感的峰峰值电流。 如果在 DCM 下具有如此轻的负载、则平均电流小于一半。 但在启动期间、电路需要为输出电容充电。 它需要足够的电流来为它充电。 它可能是几百 mA、具体取决于组件。
2.数据表中的静态电流是指 MOS 管导通后正常运行期间的电流值吗?
静态电流无需开关即可进行测试。 下面是一份应用手册、对其进行了明确说明。 http://www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf?keyMatch=WHAT%20THE%20IQ&tisearch=Search-EN-technicaldocument
输出 ILKG_VOUT 泄漏电流1uA 是什么意思?
该规范在"VEN = 0V、VIN = 1.2V、VOUT = 3.3V"条件下进行测试。 测量流入 VOUT 引脚的电流。
4.整流器电路的输出为2.22V,但电流仅为2-3mA。 级联升压芯片无法正常工作。 是因为电流?
您的电源现在是什么? 您能否使用足够的输入电流能力电源进行测试? 如果问题仍然存在、请获取 Vin、Vout、SW 和 Icoil 的波形。
5.您能推荐一些需要小输入电流的升压芯片,谢谢。
您是否可以分享有关 您的应用和要求的更多详细信息? 以便我可以提出更好的建议。
感谢您的回复。
由于通过电磁感应接收到的电压相对较小、因此使用了整流器电路。
整流后、输出电压介于1V 至2V 之间、电流仅为2mA 至3mA。 我想使用电源电压为5V 的充电芯片为锂电池充电、所以我想在中间添加一个升压模块。
由于整流器模块的输出电流相对较小、TPS61222无法正常工作
因此、我希望您推荐使用输入电流为2-3mA 的升压芯片、这可以将电压从1V 增加到5V
祝你一切顺利