This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:有关 TPS63020振荡器频率的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857877/tps63020-tps63020-oscillator-frequency-questions

器件型号:TPS63020

大家好、TI 电源管理专家、

我们 使用 TPS63020来提供 LTE 电源。 输入电压为5V、输出电压为3.8V。 我们通过 PS/SYNC 引脚上拉100k 欧姆到 Vin 来禁用节能模式。

如上所述、我认为振荡器频率应固定在2.4MHz 左右、并且占空比可能会因 LTE 负载而变化。 我发现 了一个奇怪的 SYMTom、 当器件在-20°C 的温度下运行时、频率有时可能会变为820KHz。  我不知道它是否进入节能模式。   TPS63020是否有任何可能在此频率下运行的机制或原因? 当 TPS63020的工作 频率约为820KHz 时、输出电压纹波也会变得略大、并且 FB 电压比正常频率大40mV 左右。

提前感谢您的回答。

此致、

丹尼

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    这种情况不应发生、在强制 PWM 模式下、开关频率应保持恒定。

    请:

    1. 验证多个装置是否发生这种情况。 例如、有问题的电路板上可能存在冷焊点、这会在低温下导致此问题。
    2. 验证是否遵循数据表中的 PCB 布局指南。  
    3. 当包含温度降额时、验证是否存在最小输出电容。

    此外、如果您能够在器件不能正常工作时向我们发送原理图、PCB 布局和示波器图、这将对我们有所帮助。 对于原理图和 PCB 布局、您只能向我们展示 TPS63020周围的器件。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    感谢您的快速回答。 请参阅以下我的答复。

     TPS63020电源电路:

     

    2. PCB 弹出

    3.示波器波形异常(f=828KHz)

    顺便说一下、由于温度低、电感器和电容器值可能会降低。 我想知道它们是否相关、并通过 IC 内部工作 导致 频率变化。

    提前感谢您的支持。

    此致、

    丹尼

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

     µF 我 µF、转换器的输出端只有1 μ F 和0.1 μ F 的陶瓷电容器。 330 μ F 电 µF 可能是电解电容器?  µF、我们建议使用2个22 μ F 陶瓷电容器。  

    您能否尝试在尽可能靠近 TPS63020输出的位置添加更多陶瓷电容器?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    感谢您的推荐。 我要试一下。 再想一想、 如果输出电容不高、我能否通过检查 波特图中的相位裕度和增益裕度来检测稳压器输出稳定性?

    提前感谢 您的支持。

    此致、

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    是的。

    最好的方法是使用网络分析器:
    https://www.omicron-lab.com/fileadmin/assets/Bode_100/ApplicationNotes/DC_DC_Stability/App_Note_DC_DC_Stability_V3_3.pdf

    如果不可用、则可以使用负载瞬态测试、如此处的第2.2节所述:
    http://www.ti.com/lit/an/slva289b/slva289b.pdf

    或者、您也可以使用示波器来实现它:
    http://www.ti.com/lit/an/snva364a/snva364a.pdf

    此致、
    密耳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    是否有任何更新、您是否能够通过添加更多电容器来解决您的问题?

    我还有其他一些问题:

    1. 您在示波器图上显示了哪个信号? L1引脚上的电压?
    2. 测量该信号时、输入和输出电压是多少?  

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    是的、通过在输出功率上添加额外的47uF 电容器可以大大改进。

    关于您的问题:

    1.你是对的。 我在 TPS63020的 L1引脚处测量了它。

    2.输入电压为5V,输出电压为3.8V

    我还有以下问题。

    -当问题发生时,我们仍然可以看到振荡频率的异常波形,而没有系统负载。 我们在下图中测量了 FB 引脚纹波。 我们想知道 FB 引脚纹波是否会导致此问题。 即使我们在 PWM 模式下固定 IC、也有可能导致频移。 如果输出电容器不足、导致此问题是否合理?

    提前感谢您的持续支持。

    此致、

    丹尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    请同时测量 L2引脚。

    2.请在尽可能靠近 IC 的位置测量输入和输出电压。 如果您冷却系统、可能会由于系统中的某些影响而直接在 IC 上降低输入电压。

    3.您的测量结果可能显示 GND 噪声而不是 FB 引脚上的噪声。 由于温度较低、因此很难区分差异、尤其是当需要稍微远离 IC 的探头时。 希望第1点和第2点的结果能让我们在这里有更多的了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Brigitte、

    感谢你的答复。

    请检查下图中的 L2引脚波形。

    -当振荡器频率发生偏移时、它是 NG 波形。 L2具有脉冲压降。

    -当振荡器频率固定时、波形正常。 L2是稳定的。

    我们测量了输入电压(引脚10、11)和输出电压(引脚4、5)。 发生问题时没有电压降症状。

    提前感谢您的持续支持。

    此致、

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    您需要同时查看电感器电流或两个开关节点、以测量频率。 1个开关节点的波形是不够的。

    当您冷却 IC 时、IC 似乎需要以降压/升压模式运行、以保持输出电压。

    例如、这可能是外部组件损耗增加造成的。 冷却系统时、请观察输入电流。

    BTW、您使用哪种方法进行冷却?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢你的答复。

    我们在试验箱中以-20°C 的设置测量了器件。我们在试验箱中浸渍器件1小时、然后将器件取出、启动器件并测量波形和功能。

    今天、我们在测量 L1和 L2的同时测量了下图。 黄色的 C1是 L1引脚、红色的 C2是 L2引脚。

    正如您所说、IC 似乎在降压/升压模式下运行。 在以下规格图中、Q1用于降压模式、Q3用于升压模式。 一般来说、工作模式由 Vin 和 Vout 电压来判断。 如果输入电压大于输出电压,IC 将以降压模式运行。 如果<Vout, IC operates at boost mode. 为 我想知道是否有其他因素会导致运行模式控制错误。

    在规格7.1中,它说“为了避免由于开关中的高电流而导致的接地漂移问题… ”我想知道这是否会引起我的问题。

    我稍后将测量输入电流以供您参考。

    感谢您的善意反馈和持续支持。

    此致、

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    请在 MSC1和 MSC198上冷却器件后测量输入和输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte、

    感谢您的快速回复。

    请查看以下图表。

    1.在 MSC1和 MSC198上冷却器件后的输入和输出电压。

    黄色的 C1是输入电压;

    红色的 C2是输出电压;

    2.出现异常症状时的 L1引脚、L2引脚和输入电流。

    黄色的 C1是 L1引脚波形;

    红色的 C2是 L2波形;

    蓝色的 C3是输入电流波形。

      

    正常 症状下的 L1引脚、L2引脚和输入电流。

    黄色的 C1是 L1引脚波形;

    红色的 C2是 L2 波形;

    蓝色的 C3是输入电流波形。

     更多信息供您参考。 FB 设计中有补偿电路。 我们尝试移除补偿电路、并且它也得到了改进。

    此致、

    感谢您的持续支持。

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denny's、

    请详细说明您测试了多少个电路板。

    移除附加补偿组件改善了行为、您的具体意思是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我测试了100多块电路板。 90%的电路板在低温下都存在此问题。 我们还设计了与应用电路具有相同值的补偿电路。

    在我移除 C4 4.7pF 后、振荡频率变得稳定并保持在2.4MHz 左右。 我还在尝试弄清 PGND 焊接状态或 PCB 布局是否 会导致该问题以及定理中的关系。  

    感谢您的持续支持、

    此致、

    丹尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    请告诉我、您在 PCB 上的哪个位置测量您发布的图片中的电流。

    下面是一个用于您的参考的范围图,我测量的范围为@25摄氏度。

    谢谢、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    我在 L1引脚(单独的焊盘和电感器)上测量了电感器电流。

    谢谢、

    此致、

    丹尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

     

    好的、我认为这是您的输入电流、但这更有意义。

    您能否重申您遇到的问题? 我是否正确地理解、您通过在反馈电阻器网络中取出前馈电容器来改进了调节?  

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    是的、您的理解是正确的。 在我移除反馈电阻器网络中的电容后、振荡频率如下图所示变得正常。

    感谢您的持续支持。

    此致、

    丹尼

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    很高兴听到这个消息。

    您还有其他问题吗?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    感谢大家今天的热情支持。

    我想总结调查结果以解决此问题。 如果输出功率电容器不足或补偿电路过 补偿或 PGND 接地不良、则可能会使输出功率纹波更大、即使输入电压大于输出电压、IC 也可能在降压/升压模式下工作、而在输入电压时不会出现任何压降症状。 如果 IC 以降压/升压模式运行、我们可以看到、它将在 L1引脚上导致不稳定的振荡频率。

    以下是我们改进设计的对策。

    1、输出功率电容值不够。 如规格所述、输出功率最好超过3x22uF。

    1.1不稳定的振荡频率波特图@ 0.5A 负载。 相补角和增益裕度都是不够的。

    1.2稳定 振荡频率波特图@ 0.5A 负载、并增加额外的66uF。 相补角和增益裕度会变得更好。

    2.补偿电路(FB 处的电阻网络)可能会过补偿并导致输出功率纹波更大。

    2.1无补偿电路。 振荡频率变得稳定、波特图中的相位裕度和增益裕度@0.5A 负载也变得更好。  

    请帮助检查我的上述理解是否正确。 如果大家都没有问题、我将解决此问题。

    谢谢你。

    此致、

    丹尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

     

    您很受欢迎。

     

    关于您的总结、大部分都是正确的。

    以下是一些更正:

    L1上的振荡并不不稳定、它只是向您显示器件的模式、在本例中为降压/升压模式。

    输出端的电容器需要更高、这一点很正确、这些电容器是陶瓷电容器而不是极化电解液也很重要。

     

     

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    明白了。

    谢谢你。

    此致、

    丹尼