大家好、TI 电源管理专家、
我们 使用 TPS63020来提供 LTE 电源。 输入电压为5V、输出电压为3.8V。 我们通过 PS/SYNC 引脚上拉100k 欧姆到 Vin 来禁用节能模式。
如上所述、我认为振荡器频率应固定在2.4MHz 左右、并且占空比可能会因 LTE 负载而变化。 我发现 了一个奇怪的 SYMTom、 当器件在-20°C 的温度下运行时、频率有时可能会变为820KHz。 我不知道它是否进入节能模式。 TPS63020是否有任何可能在此频率下运行的机制或原因? 当 TPS63020的工作 频率约为820KHz 时、输出电压纹波也会变得略大、并且 FB 电压比正常频率大40mV 左右。
提前感谢您的回答。
此致、
丹尼