主题中讨论的其他器件: TPS63010
我们在电池供电的手持设备中部署了 TPS61230A、以将单节锂离子电池电压提升到5V。但是、我们在启动时遇到了一些问题。
TPS61230A 在启用后会导致超过3A 的巨大浪涌、大约为500微秒。 该浪涌的第一部分从预充电阶段开始、与数据表中的状态或多或少一致。 当输出达到输入电压时、器件立即开始开关、但会"蛮力"、导致输入电流峰值超过3A
所称的1ms 软启动阶段根本不可见、TPS61230A 在不到100微秒的时间内从4V 斜升至目标5V、甚至略微过冲。
我使用了之前用于评估 TPS61230A 的 TPS61230AEVM (尽管未对启动时的浪涌电流进行测试-我认为它的软启动能力是很重要的)、并检查了它-同样的行为。 因此、我问自己、软启动是否真正可以运行、或者在实施器件时是否被遗忘了? 或者我是否缺少重要的东西?
我插入了一个示波器截图、取自 TPS61230A EVM。 唯一的修改是指输出电压、调节为5V
在定期启用和禁用 TPS61230A 时,连接到 VOUT 的负载为33欧姆,以降低 VOUT。
图例:绿色:EN、红色:VIN、黄色:Vout、蓝色:在接地线中的0.1欧姆分流器上测得的反向输入电流。
提前非常感谢您的建议!
此致、
Swen Müller ö m