您好!
由于我的充电电流低于50mA、因此我将 RC 电路连接到 ISET 引脚。
当存在 RC 电路时、我想知道在以下两种情况下 BQ25101的状态/行为是什么、
当 ISET 电阻器对地短路时
当 ISET 电阻器开路时
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Anthony、
感谢你的答复。 我有一些后续问题。
1 由于存在 RC 电路、ISET 引脚并非 完全 开路/短路、 状态/行为是否与您提到的相同?
2您的意思是"主动"? 是电池正在充电、还是仅为 bq25101提供 Vin?
3如果在 ISET 引脚开路或对地短路时未提供 Vin、则在开路/短路后再次向 bq25101提供 Vin、 状态/行为是什么? 是否会启用 bq25101、将输入电流限制设置为22mA 并开始充电? 如果是、充电电流将是多少?
4您的意思是"除非输入和电池均已重新连接"? 是否还需要在检测到 ISET 短路保护后移除并重新连接电池? 由于数据表提到可 通过循环通电或循环 TS 引脚来复位短路保护。
谢谢你。