This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:ISET 电阻器短路或开路时的 IC 状态

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860502/bq25101-the-ic-status-when-iset-resistor-is-short-or-open

器件型号:BQ25101

您好!

由于我的充电电流低于50mA、因此我将 RC 电路连接到 ISET 引脚。

当存在 RC 电路时、我想知道在以下两种情况下 BQ25101的状态/行为是什么、  

当 ISET 电阻器对地短路时  

当 ISET 电阻器开路时

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morrigan、

    如果器件处于激活状态并且 ISET 引脚变为开路、则器件将不会充电。 如果它在断路后重新连接、它将返回运行状态。

    如果器件处于激活状态且 ISET 引脚对地短路、则器件将不会充电、并且将无法正常工作、除非已重新连接输入和电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢你的答复。 我有一些后续问题。

    1 由于存在 RC 电路、ISET 引脚并非 完全 开路/短路、 状态/行为是否与您提到的相同?

    2您的意思是"主动"? 是电池正在充电、还是仅为 bq25101提供 Vin?

    3如果在 ISET 引脚开路或对地短路时未提供 Vin、则在开路/短路后再次向 bq25101提供 Vin、 状态/行为是什么? 是否会启用 bq25101、将输入电流限制设置为22mA 并开始充电? 如果是、充电电流将是多少?  

    4您的意思是"除非输入和电池均已重新连接"? 是否还需要在检测到 ISET 短路保护后移除并重新连接电池? 由于数据表提到可 通过循环通电或循环 TS 引脚来复位短路保护。

    谢谢你。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morrigan、

    1.当快速充电电流小于50mA 时,建议使用 RC 电路,以确保稳定的电流信号。 即使使用 RC 滤波器、器件在任何情况下都不会充电(不为电池充电)

    2.活动是指在连接输入电压的情况下进行电池充电。

    3.如果在提供 Vin 之前存在短路(电池已连接),则在任何情况下都不会启用该器件。

    4、是的、动力循环就是我所说的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morrigan、

    只是想检查并查看您是否有任何其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    很抱歉耽误你的回答。

    我没有其他问题。

    非常感谢你的帮助。