This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:TPS61175

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859887/tps61175-tps61175

器件型号:TPS61175

您好!

我在我的设计中使用的是 tps61175。 我使用该稳压器进行5V 至12V 的转换。 我使用该稳压器来驱动 LCD 背光的 LED 驱动器电路。
LCD 背光将由 PWM 信号控制。 因此稳压器的负载将持续开启和关闭。
 当我使用 PWM 时、我将获得大约1.5V 的输出纹波电压。
连续负载的电压为370mV。
是否有任何方法可以降低输出侧的纹波电压、因为我必须测试系统的 RE 和 CE。

此致、
Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    PWM 调光期间的最大 LED 电流和最小 LED 电流是多少。  尝试在输出侧添加更多电容器、以检查它是否有帮助。 请从47uF 电容器开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的建议。 我添加了一个47uF 的电容器、而不是22uF 的电容器。 我能够在 PWM 开启时削波正尖峰。 我已将22uF + 1uF 输出电容和47uF + 1uF 输出电容的 CRO 捕获附加到您的参考。 您是否可以提供任何建议来同时削波负尖峰?

    PWM 调光时的最大和最小电流分别为600mA 和100mA。

    此外、我还检查了输出侧的100uF 电容器。 但稳压器无法与输出端的100uF 电容器配合使用。
    我将为稳压器提供5V 输入。 我将使用100uF 电容器获得相同的5V 输出。
    这是预期行为吗?
    TPS61175支持的最大输出电容是多少?

    谢谢、此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您使用了哪种100uF 电容器? 它是 EL CAP 吗? 该电容器的 ESR 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我使用了一个100uF 陶瓷电容器。
    电容器的 ESR 特性以供您参考。

    此致<
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    布局文件呢? 您是否将电容器放置在远离 IC 的位置? 您能不能发布 PCB 照片。

    第二个干净的波形。 这是正常的、因为 PWM 调光与负载动态类似。 当负载电流突然变高时、输出电压会快速下降、因为升压转换需要一些时间(30-50us)来响应负载变化。

    但100uF 陶瓷电容器的工作原理并不奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我已附上升压稳压器部分的 PCB 图片供您参考。
    C30和 C32是输出电容器。 它离 IC 不远。

    在负载电流变高时、我们是否可以实施任何技术来降低负尖峰。

    此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试将 R35增加到10k、以检查它是否有用。

    为了减少负尖峰、一种方法是增加 R35、另一种方法是增加输出电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我已将 R35测试为10K。
    但纹波会增加而不是减少。

    我们是否可以实现其他方法?

    此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、唯一的方法是增加输出电容器。  但增加输出电容不起作用、这很奇怪。  另一种方法是更改您的设计、即从轻负载调光到满载、而不是从空载调光到满载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    请解释如何从轻负载调光到满载?

    谢谢、此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    轻负载意味着最小 LED 电流不会太低!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    请解释如何做到这一点吗?

    谢谢、此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq

    实际上、它很难更改、是基于您的规格。  200mA-600mA 负载阶跃优于100-600mA 负载阶跃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    目前、我已将频率设置为1MHz。
    更改频率是否会影响纹波电压?

    谢谢、此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq

    很抱歉告诉您、工作频率对动态纹波没有帮助。 负载动态纹波仅与输出电容和补偿网络相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    现在、我已经测试了4.42K 和15nF 以及10K 和15nF 的补偿网络。
    我可以尝试其他任何值吗?

    此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以保留4.42K 和15nF、那么您之前试过的 Cout 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    正如我之前所知、当我尝试使用100uF 时、稳压器无法正常工作。
    当我尝试对其进行调试时、稳压器已损坏。 我无法确定稳压器的糟糕程度。

    无论如何、我决定再用100 μ F 的硼进行测试、我已经进行了测试。
    纹波降至388mV。 这对我来说是一个巨大的缩减。
    我还经历了不同的 PWM 频率。
    (PWM 用于改变 LED 的亮度、从而决定瞬态负载特性)。
    我得到的纹波为164mV。

    此外、我还尝试了另一个100 μ F 的并联电容。 (总输出电容= 100uF*2和1uF)。
    凭借该输出电容和之前的 PWM 频率、纹波降至76mV。

    我认为我无法进一步降低纹波。

    感谢您的所有支持。
    此外、还请告诉我是否有任何对策来进一步减少纹波。

    谢谢、此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Helen、

    正如我在上一篇文章中所述、我已经尝试在稳压器的输出端使用2 nos 100uF 电容。
    我使用32.5KHz PWM 来驱动 LED 驱动器。

    在上述条件下、纹波最小。

    我是否可以将上述配置视为合法配置?
    我询问设计的可靠性
    长期使用时、是否会出现任何问题?

    我提出这项要求的原因如下。
    •稳压器输出端的电容过大。
    •我们将在正常运行时使用占空比为50%的 PWM。 在某些情况下可能会有所不同。
      但无论如何、负载将以32.5KHz 的频率连续导通和关断。

    我想确认上述条件是否会影响设计在长期使用中的可靠性。

    谢谢、此致
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shafeeq:

    我很高兴知道、最终 TPS61175能够与200uF 输出电容器完美配合。  使用200uF 输出电容、您实际上可以将 Rcomp 更改为10-15k、Ccom=10nF。

    负载瞬态的一个事实是:负载从轻负载阶跃到重负载期间的输出压降是不可避免的、因为升压转换器需要一些时间进行响应。 根据我的经验、负载瞬态期间的压降<300mV 已经是一个非常好的性能。

    您对负载瞬态期间的压降有何担忧? 200-300mV 压降是否会影响性能?

    对于您的电流设置、从可靠性的角度来看是可以的、唯一的问题是您需要检查 TPS61175主电感器的电流能力。 由于 Cout 较大、导通期间的浪涌电流会变得更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我们使用的电感器部件是 XAL5050-682ME。
    电感器的饱和电流为6A。

    请告诉我这是否正常?

    此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shafeeq:

    6A 额定电感器正常。