This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100

Guru**** 2582065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853536/bq35100-bq35100

器件型号:BQ35100

您好!

BQ35100专为测量不可再充电的一次电池而设计、我的项目中使用了 Li-SOCI2电池、阅读 BQ35100的数据表后、以下问题需要您的帮助。

1、SRP 和 SRN 之间的感测电阻在整个工作温度范围内的温度稳定性要求是什么?

2、在 EOS 模式下、一次电池的阻抗跟踪用于预测放电结束状态、因此在出现主要负载脉冲电流时仍需要启用 BQ35100吗? 如果是、则应将 BQ35100的 I2C 端口连接到系统控制器、该控制器知道主要脉冲负载电流何时到来、并且无论负载电流是多少、BQ35100都无法配置为以固定周期(24小时)运行。

3、BQ35100具有内部温度传感器、它是否在 EOS 模式下默认使用?

谢谢。

此致、

马大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    测量仪表电流 ADC 非常稳定。 您需要确保使用优于75ppm 的感应、以确保温度范围内的漂移很小。

    2.您需要在负载启用时定期启用监测计、以便在电池放电至空电时测量变化的电阻。 您的主机必须知道何时启用负载、才能在负载激活之前启用监测计。

    3.监测计可配置为使用内部温度传感器或外部热敏电阻。 请参阅技术参考手册、了解如何执行此操作。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    1、建议或需要任何首选电流感应电阻器值? 0.1欧姆是数据表中指定的起始值。

    我们有一个超级电容器来平滑主电源轨、因此可能需要更大的电流感应电阻器、25欧姆是否正常?

    2、在 EOS 模式下、BQ35100无法报告可靠的剩余电池容量、如果需要、我们自己可以使用测量的电压、电流和温度来计算、对吗? 这样、我们就需要进行一些固件工作。

    谢谢!

    此致、

    马大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的负载电流有多大? 如果它在默认感应支持的范围内、则我建议坚持这样做。

     如果您的电池已被表征、并且您获得了电池的化学 ID、则电量监测计在 EOS 模式下提供的 SOC 将相当准确。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    1、我们的产品具有两个典型负载电流曲线、一个是测量激活曲线、大约小于6mA (一个超级电容器用于使主电源轨平稳)、另一个是支持充电电路、设计目标充电电流小于20mA (充电电流限制为小于20mA、以便在-20 ~ 60C 的整个产品工作温度范围内为可充电电池充电)、二次可充电电池由一次不可充电电池定期充电。 那么、至少会使用几欧姆的感应电阻器? 如果我们要使用6mA 电流来测量一次电池、则将使用大于25欧姆的感应电阻器。

    2、如何描述我们的一次电池的特性并获取化学 ID? 将使用 ER34615 (Li-SOCL2)。

    此致、

    马大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    默认感应电阻器可以处理较小值的1.6mA 电流。

    2.制作锂原电池需要6-8周的时间。 我向您发送了一个包含发送该单元格的详细信息的朋友请求。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx、

    对于您在上一条消息中的答案#1、我不是完全按照、您是说0.1ohm 感应电阻器可以处理6mA 负载电流吗?

    此外、我还收到了您关于提供电池样片的地址的消息、谢谢。

    此致、

    马大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ma:

    我不建议对 bq35100使用100m Ω 感应电阻器、因为您正在放大噪声比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang Kang

    对于 BQ35100至6mA 负载电流的感应电阻器值、您有何建议?

    此致、

    马大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dawei、您好!

    您可以尝试使用5m Ω 的感应电阻器吗?

    我建议也查看 QPass、而不是即时电流读数。 执行 Qpass 为0的测试、然后以6mA 放电5小时。 停止放电。 在本例中、Qpass 应为30mA。

    我相信我们的 EVM 使用10m Ω 的传感、您也可以尝试一下。