您好!
BQ35100专为测量不可再充电的一次电池而设计、我的项目中使用了 Li-SOCI2电池、阅读 BQ35100的数据表后、以下问题需要您的帮助。
1、SRP 和 SRN 之间的感测电阻在整个工作温度范围内的温度稳定性要求是什么?
2、在 EOS 模式下、一次电池的阻抗跟踪用于预测放电结束状态、因此在出现主要负载脉冲电流时仍需要启用 BQ35100吗? 如果是、则应将 BQ35100的 I2C 端口连接到系统控制器、该控制器知道主要脉冲负载电流何时到来、并且无论负载电流是多少、BQ35100都无法配置为以固定周期(24小时)运行。
3、BQ35100具有内部温度传感器、它是否在 EOS 模式下默认使用?
谢谢。
此致、
马大伟