This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:初始悬空时连接 EN 下拉电阻

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860940/tps62140-en-pull-down-connected-when-initially-floated

器件型号:TPS62140

您好!

我只想从数据表中阐明有关 EN 引脚的一些内容:  

如果 EN 引脚最初保持悬空、这是否意味着从不连接下拉电阻器? 或者、只要 EN 引脚设置为低电平、内部下拉电阻就会连接、因此如果引脚悬空、器件将保持低电平?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我读取它的方式是、最初连接了下拉电阻器。  仅当 EN 上拉时才断开。  循环通电或将 EN 拉至低电平将重新连接它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    如果稳压器仍然通电(无下电上电)、建议使用
    如果控制器处于关闭状态、则具有下拉电阻器以确保电源处于关闭状态
    进入高阻态?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我以前没有看到过这种情况、但我认为它不会伤害到您。