尊敬的 TI 团队:
大家好。
我们在设计中使用 TPS25982电子保险丝。 我随附了我们在下面使用的原理图。 根据前面的讨论、我已将 LDSTRT 与0欧姆电阻器放在一起。 我的总负载约为15A。 当我连接电路板时、在2.5A 负载后会关断。
我已经观察到器件上的封装名称是 TP259827ON 11 S5F S37D。 我在下面附上了封装屏幕截图。
请告诉我、如果我在原理图方面或通过查看 IC 封装名称、您能不能建议我使用正确的封装?
正在等待您的回复。
谢谢、此致、
Sreehari.K