This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:根据设计、TPS259827ONRGE 电子保险丝在2.5A 而不是14A 时跳闸

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859923/tps25982-tps259827onrge-e-fuse-is-tripping-at-2-5a-instead-of-14a-as-per-design

器件型号:TPS25982

尊敬的 TI 团队:

大家好。

我们在设计中使用 TPS25982电子保险丝。 我随附了我们在下面使用的原理图。 根据前面的讨论、我已将 LDSTRT 与0欧姆电阻器放在一起。 我的总负载约为15A。 当我连接电路板时、在2.5A 负载后会关断。

我已经观察到器件上的封装名称是 TP259827ON 11 S5F S37D。 我在下面附上了封装屏幕截图。  

请告诉我、如果我在原理图方面或通过查看 IC 封装名称、您能不能建议我使用正确的封装?

正在等待您的回复。

谢谢、此致、

Sreehari.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreenehari

    感谢您的联系。 是在启动期间吗?

    负载电容是多少?

    您能分享几个测试波形。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速回复。 这里是答案。

    是否 在启动期间?

    是的。

    2. 负载电容是多少?

    我在电子保险丝的输出端使用了10nF (C418)、并连接了反向保护电路、后跟 EMI 滤波器。 EMI 滤波器的总分流电容约为470uF。 这将连接到12V 至3.8V 开关稳压器。 您可以看到以下原理图。

    3.您能分享几种测试波形吗?

    忽略我的无知。 什么类型的测试波形。 我没有任何测试波形。 连接负载电子保险丝时工作正常。 当我开始提供负载直至2.5安培时、它工作正常。 之后、如果我连接了负载  

    电子保险丝跳闸。 我的电子保险丝的连续负载为14-15安。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    Sreehari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreenehari

    感谢您提供详细信息。

    请在无负载(禁用直流/直流转换器)和有负载的情况下共享两个测试用例的启动波形(包括输入电压、输出电压、输入电流、EN 电压)

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreenehari

    您能否分享请求的详细信息。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    很抱歉耽误您的时间。 请给我一些时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错的 Sreenehari  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreenehari

    我要关闭此主题。 一旦获得测试结果、请随时重新打开。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的支持。 我解决了这个问题。 如果负载增加有任何问题、我很快会回来。