This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/UC1845A-EP:PSPICE 未加密模型中的输出延迟差异

Guru**** 2812165 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860497/webench-tools-uc1845a-ep-output-delay-discrepancy-in-pspice-unencrypted-model

器件型号:UC1845A-EP
主题中讨论的其他器件:UCC28C45

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们发现 PSPICE 未加密模型存在差异、与基准结果不符。 我们已验证 UCC28C45模型具有相同的行为。

在同步脉冲为~70nsec 且振荡器频率为~ 684kHz 的情况下、SPICE 模型中实现的输出占空比接近50%。 实际测量显示了从 RTCT 输入脉冲下降沿到输出上升沿的延迟~ 220nsec。 这限制了可实现的占空比。 似乎此延迟未正确建模-请确认。

将其与测量的信号进行比较:

通道1是输出、通道3是 RTCT 输入

COMP、FB、CS 全部连接低电平、电阻为10kohm。 VCC 为15V。

如果您确认了这一点、我们是否可以更新模型以包括延迟以匹配实际性能?

谢谢!


Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,请给你一天时间来检查这个问题。 —邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    请查看我的仿真结果、它还有~220ns 的延迟。 我认为您的振荡器同步电路与数据表不同。 这不是对的。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Teng。

    对于此应用、我们必须驱动同步信号、如我所示- FPGA 将施加0 - 3.3V 脉冲。

    当脉冲被驱动到 RTCT 时、模型中是否有不会触发~220nsec 延迟的东西? 我们是否有等效电路?

    图23中的 U-100A 显示了这种工作模式

    http://www.ti.com/lit/an/slua143/slua143.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    很抱歉耽误你的回答。

    我还使用数字逻辑输入作为 RT/CT 引脚的输入进行仿真、没有延迟。  并查看数据表、我找不到任何可能导致该延迟的地方。

    那么、您能否共享实际的测量电路?

    可能存在测试问题,因为在客户的仿真中 ,他们 将 COMP 引脚和 CS 引脚连接到 GND,可能会导致 PWM 比较器的输出端接。  

    我建议在测试时将 COMP 引脚上拉至 VREF。

    此致、

    Teng