主题中讨论的其他器件:UCC28C45
工具/软件:WEBENCH设计工具
我们发现 PSPICE 未加密模型存在差异、与基准结果不符。 我们已验证 UCC28C45模型具有相同的行为。
在同步脉冲为~70nsec 且振荡器频率为~ 684kHz 的情况下、SPICE 模型中实现的输出占空比接近50%。 实际测量显示了从 RTCT 输入脉冲下降沿到输出上升沿的延迟~ 220nsec。 这限制了可实现的占空比。 似乎此延迟未正确建模-请确认。
将其与测量的信号进行比较:
通道1是输出、通道3是 RTCT 输入
COMP、FB、CS 全部连接低电平、电阻为10kohm。 VCC 为15V。
如果您确认了这一点、我们是否可以更新模型以包括延迟以匹配实际性能?
谢谢!
Steve