请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3880 我正在考虑使用 LM3880为基于 FPGA 的设计执行电源定序。 当 VCC 低于2.7V 时(假设 EN 为低电平并且所有标志输出在达到2.7V 之前都被拉至低电平)、标志输出的状态是什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.