This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:断电期间的 LM3880输出

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860910/lm3880-lm3880-outputs-during-power-down

器件型号:LM3880

我正在考虑使用 LM3880为基于 FPGA 的设计执行电源定序。  当 VCC 低于2.7V 时(假设 EN 为低电平并且所有标志输出在达到2.7V 之前都被拉至低电平)、标志输出的状态是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    现在是感恩节假期。 我们的工程师将在下周一为您提供支持。  

    谢谢

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    是否有任何更新?

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果 EN 为低电平、则 FLAG 将在 VCC 低于2.7V 后输出低电平。  就像加电时一样、如果在 VCC 斜升期间 EN 为低电平、则标志为低电平。

    此致

    Yihe