This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:TPS61070很容易损坏、不知道原因

Guru**** 2509345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859909/tps61070-the-tps61070-is-getting-damaged-very-easily-don-t-know-the-reason

器件型号:TPS61070

尊敬的 李嘉柏:

正如您在之前的答复中所说、我探测了 TPS61070的 SW 引脚、并得到了以下波形:

从这些图像中、我们可以看到 SW 节点的峰值电压高于10V、而在负极侧为-5V。 因此、我们可以假设这将是导致 IC 发 agame 的原因。 因此、我决定设计缓冲电路。 在 SW 引脚与 GND 之间添加2.2nF 电容器后、频率会降低到一半、如下图所示:

您可以看到、通过添加2.2nF 电容器也驻留了振幅。

通过根据应用文档计算缓冲电阻、我添加了一个与2.2nF 电容器串联的5 Ω 电阻器。 以下是将缓冲电路添加到 SW 引脚后的图:

如您所见、峰值电压约为7.2V、最低为-2.5V。 根据 IC 的绝对最大额定值、IC 可承受的电压范围为-0.3V 至7V。 因此、我认为这不会纠正这个问题。 即使我添加了更高的电容器和更低的电阻器、它也不会低于7V。 请检查这些问题并帮助我们解决该问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajin、

    您是如何测量电压尖峰的? 您是否使用了最小探针回路并在 IC 引脚附近测得? 您是否将示波器的带宽设置为最高水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajin、

    假设您已解决问题、我关闭了该帖子。 如果没有、只需在下面回复即可。