TPS62400的 SW2 (引脚10)和 GND (PIN8)之间的电阻可能非常低、例如几百欧姆甚至几欧姆。 总故障率为 0.11%(70/63000)。
SW2生成3.3V 电压、用于为 LC823450 (半音频芯片)、KLM4G1FETE (Samsung eMMC)、LED 供电。 通常只有 TPS62400损坏、其他芯片仍然正常、这意味着我们可以通过用好的芯片替换坏的 TPS62400来修复 PCBA。 我们仍然可以测量单个坏 TPS62400上的低电阻。
我们已经使用8kV (接触放电)/15kV (空气放电)静电测试了 PCBA。 TPS62400不会因 ESD 问题而损坏。 我们还尝试在 SW2和 GND 之间施加7V 电压的时间很短、可能只有100ms。 TPS62400立即损坏。 但在我们工厂的生产过程中、最高电压为5V。 我们找不到购买 TPS62400 damaged.e2e.ti.com/.../MP3347K-sch3.pdf 的原因