This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:关于 GDApin、GDBpin 和外部时钟时序和最大占空比。

Guru**** 2541550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834740/ucc28070-about-gdapin-gdbpin-and-external-clock-timing-and-max-duty

器件型号:UCC28070
你好。

我对 UCC28070有疑问。
我以前问过一个问题,但我在所附文件中写下了内容。

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    最大占空比计时器由 SYNC 信号的下降沿设置、因此保持同步脉冲宽度较小以最大程度地提高占空比非常重要。

    使用外部 SYNC 信号时、必须修改 RDmax 电阻值。 数据表的第7.3.4节介绍了 tihs。 如果使用外部 SYNC 信号时 RDmax 不正确、控制器可能无法正确同步。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。

    请参阅数据表第7.3.4节中的公式(9)和(10)。

    从这个等式中、我们认为可通过增加同步脉冲宽度(DSYNC)和减少最大占空比设置电阻(Rdmax)来增加最大占空比。

    kΩ、如果同步脉冲(fsync)设置为200kHz、同步脉冲占空比设置为35%、Rdmax 设置为47 μ s、则计算出的最大占空比约为98%。
    然而、当使用真实机器进行测量时、最大占空比为83%。

    问题
    1可通过增大同步脉冲宽度(DSYNC)和减小最大占空比设置电阻(Rdmax)来增大最大占空比。
    这个想法是正确的吗?
    2在计算中、最大占空比为98%、但实际机器的差值为83%。
    为什么它如此不同? (可以考虑什么?)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    同步脉冲宽度必须最小化、建议最小值为200ns、这可确保同步脉冲不会显著缩短 PFC FET 的最大导通时间。

    同步脉冲的上升沿同步主时钟、同步脉冲的下降沿启动最大占空比计时器。 因此、在使用外部同步脉冲时必须调整 RDmax 电阻值、并且还必须考虑同步脉冲宽度。

    您从何处获得98%的最大占空比值? 请注意、如果 CS 变压器未正确复位、则可能会饱和。

    数据表中给出了 UCC28070的典型 Dmax 为95%。

    处理50ns 至100ns 的同步脉冲负边沿时会有额外的延迟、这可能会进一步降低最大占空比。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    现在、我想确认一下。
    第二天的答案
    同步脉冲宽度必须最小化、建议最小值为200ns、

    就是这样。

    这是否意味着同步脉冲宽度应设置为小于200ns?

    或者、是否由于误解而需要将脉冲宽度设置为大于200ns?
    如果是、最大脉冲宽度是多少?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    很抱歉、您上一个问题的回答较晚、我最近是 OOO、负责现场支持。 脉冲宽度应介于100ns 和200ns 之间、同步脉冲宽度越宽、可减少的最大可用占空比就越大。

    此致

    Peter