我正在尝试对系统的电池执行学习周期(以下为 SLUA903 "实现成功的学习周期") 并且 BQ27530EVM 检测不到充电周期结束、并且未在第一个充电周期结束时设置 FC 位、这是一个问题。
我已将 BQ27530EVM 连接到 GDK、如本论坛博文中所述答案:
e2e.ti.com/.../833856
我已经调整了监测计充电终止数据存储器中的一些设置、以尝试放宽设置 FC 位的要求、但到目前为止没有任何效果。
我相信、所有条件都能满足、以便根据我的设置检测充电终止。
这是数据存储器日志的相关部分
| 配置 | 充电终止 | 充电电压 | 4200 | MV |
| 配置 | 充电终止 | 锥形电流 | 630 | mA |
| 配置 | 充电终止 | 最小锥形容量 | 720) | 毫安时 |
| 配置 | 充电终止 | 锥形电压 | 150 | MV |
| 配置 | 充电终止 | 当前锥形窗口 | 40 | S |
| 配置 | 充电终止 | FC 清除百分比 | 98 | % |
| 配置 | 充电终止 | FC 清零电压 | 0 | MV |
| 配置 | 充电终止 | DODatEOC 增量 T | 5. | â°C |
这是充电终止时的数据的一部分。 GDK 设置为在500mA 锥形电流下终止。 我认为根据上述设置、电量监测计会在这之前检测到满电量(FC)。
| 样本 | ElapsedTime | 控制 | CtrlStatus | 电压 | 标志 | 可用容量 | 完全可用 | RemCap | 全通道电容 | AvgCurrent | AvgPower | TimeToEmpty |
| 8236. | 45200.41 | 0x0104 | 0x0283. | 4179. | 0x0138 | 6759. | 6759. | 6928 | 6928 | 509. | 2127 | 65535 |
| 8237. | 45211.06 | 0x0104 | 0x0283. | 4179. | 0x0138 | 6759. | 6759. | 6929. | 6929. | 508 | 2123 | 65535 |
| 8238. | 45220.2. | 0x0104 | 0x0283. | 4179. | 0x0138 | 6759. | 6759. | 6931. | 6931. | 507. | 2118 | 65535 |
| 8239. | 45230.7 | 0x0104 | 0x0283. | 4179. | 0x0138 | 6759. | 6759. | 6932. | 6932. | 505. | 2110. | 65535 |
| 8240 | 45239.19. | 0x0104 | 0x0283. | 4179. | 0x0138 | 6759. | 6759. | 6933. | 6933. | 505. | 2110. | 65535 |
| 8241. | 45248.33. | 0x0104 | 0x0283. | 4179. | 0x0138 | 6759. | 6759. | 6935. | 6935. | 503. | 2102. | 65535 |
| 8242. | 45258.92 | 0x0104 | 0x0283. | 4179. | 0x0138 | 6759. | 6759. | 6936. | 6936. | 502. | 2098 | 65535 |
| 8243. | 45268.17. | 0x0104 | 0x0283. | 4179. | 0x0138 | 6759. | 6759. | 6937. | 6937. | 501 | 2094 | 65535 |
| 8244 | 45278.69 | 0x0104 | 0x0293 | 4137 | 0x0138 | 6759. | 6759. | 6938. | 6938. | 0 | 0 | 65535 |
我对最小锥度容量和当前锥度窗口设置有一些不确定、因为一些文档的描述相互矛盾且略微含糊; 但我已经尝试 了较大的最小锥形容量值(720)和较小的值(1)、并且在这两种情况下都无法设置 FC 位。
感谢您的任何帮助。 谢谢你