This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530EVM:在学习周期中无法设置 FC 位

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27530EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856596/bq27530evm-fc-bit-fails-to-set-on-learning-cycle

器件型号:BQ27530EVM

我正在尝试对系统的电池执行学习周期(以下为 SLUA903 "实现成功的学习周期") 并且 BQ27530EVM 检测不到充电周期结束、并且未在第一个充电周期结束时设置 FC 位、这是一个问题。

我已将 BQ27530EVM 连接到 GDK、如本论坛博文中所述答案:
e2e.ti.com/.../833856

我已经调整了监测计充电终止数据存储器中的一些设置、以尝试放宽设置 FC 位的要求、但到目前为止没有任何效果。  

我相信、所有条件都能满足、以便根据我的设置检测充电终止。

这是数据存储器日志的相关部分

配置 充电终止 充电电压 4200 MV
配置 充电终止 锥形电流 630 mA
配置 充电终止 最小锥形容量 720) 毫安时
配置 充电终止 锥形电压 150 MV
配置 充电终止 当前锥形窗口 40 S
配置 充电终止 FC 清除百分比 98 %
配置 充电终止 FC 清零电压 0 MV
配置 充电终止 DODatEOC 增量 T 5. â°C

这是充电终止时的数据的一部分。 GDK 设置为在500mA 锥形电流下终止。 我认为根据上述设置、电量监测计会在这之前检测到满电量(FC)。

样本 ElapsedTime 控制 CtrlStatus 电压 标志 可用容量 完全可用 RemCap 全通道电容 AvgCurrent AvgPower TimeToEmpty
8236. 45200.41 0x0104 0x0283. 4179. 0x0138 6759. 6759. 6928 6928 509. 2127 65535
8237. 45211.06 0x0104 0x0283. 4179. 0x0138 6759. 6759. 6929. 6929. 508 2123 65535
8238. 45220.2. 0x0104 0x0283. 4179. 0x0138 6759. 6759. 6931. 6931. 507. 2118 65535
8239. 45230.7 0x0104 0x0283. 4179. 0x0138 6759. 6759. 6932. 6932. 505. 2110. 65535
8240 45239.19. 0x0104 0x0283. 4179. 0x0138 6759. 6759. 6933. 6933. 505. 2110. 65535
8241. 45248.33. 0x0104 0x0283. 4179. 0x0138 6759. 6759. 6935. 6935. 503. 2102. 65535
8242. 45258.92 0x0104 0x0283. 4179. 0x0138 6759. 6759. 6936. 6936. 502. 2098 65535
8243. 45268.17. 0x0104 0x0283. 4179. 0x0138 6759. 6759. 6937. 6937. 501 2094 65535
8244 45278.69 0x0104 0x0293 4137 0x0138 6759. 6759. 6938. 6938. 0 0 65535

我对最小锥度容量和当前锥度窗口设置有一些不确定、因为一些文档的描述相互矛盾且略微含糊; 但我已经尝试 了较大的最小锥形容量值(720)和较小的值(1)、并且在这两种情况下都无法设置 FC 位。

感谢您的任何帮助。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ARIC

    请保持默认的最小锥形容量、并确保 gpk 电流远低于500。 400是一个很好的数字。 保持数据闪存中的锥形电流为630mA。

    请参阅充电终止的条件

    为确保电量监测计正常运行、电池充电电压必须由用户指定。 默认值
    对于这个变量为充电电压、请参阅第5.4节、数据闪存摘要。
    在以下情况下、电量监测计检测充电终止:
    •在当前锥形窗口的2个连续周期内,AverageCurrent()为<锥形电流
    •在同一期间、容量>最小锥形电荷/当前锥形电荷的累积变化
    窗口、和
    •Voltage ()> Charging Voltage–锥形电压
    发生这种情况时,Flags()[CHG]位将清零。 此外、如果 Op Config 寄存器的[RMFCC]位为
    设置,然后再重新设置 Capacity ()设置为等于 FullChargeCapacity()。

    随附草稿 TRM

    e2e.ti.com/.../8037.bq27530_2D00_G1-SLUUA73-TRM-Draft-20Sept2013.pdf

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、  

     再次感谢你的帮助。  

    我已将最小锥形容量重置为其默认值25mAh。 我是否需要运行完整的学习周期以设置 FC 位? 我进行了快速的小放电、然后充电、只是为了查看是否会设置 FC 位、但实际上没有。  

    因此、我将再次重新运行学习周期的开始(IT 启用、重置、放电、放松、充电...) 以查看这次是否将设置 FC 位。

    此外、我希望不使用 GDK 为电池充电、使其低于500mA 的锥形电流、因为电池规格表建议使用更高的停止锥形电流、但我将尝试400mA 以查看其是否具有所需的效果。

    有关充电终止条件的信息

    •在当前锥形窗口的2个连续周期内,AverageCurrent()为<锥形电流

    我在上面发布的数据已验证满足此条件

    •在同一期间、容量>最小锥形电荷/当前锥形电荷的累积变化
    窗口、和

    是一个奇数要求。 为什么我们希望"容量的累积变化"大于某个数字? 我们是否希望它更小、以表明充电速度正在下降到并结束?  

    此外、该条件是如何计算的? 假设我具有25mAh 最小锥形电容、 当前锥形电容窗口为40秒。 它是否会在40秒的窗口中寻找大于0.625mAh (25/40)的变化?

    这是我不确定我是否满足设置 FC 位的唯一条件。


    •Voltage ()> Charging Voltage–锥形电压

    同样、这是我在上面发布的数据已验证满足此条件

    我将完成学习周期并发布结果。  

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次重新运行循环、详细介绍了更改、但 FC 位未设置。  

    我想我现在已经陷入了困境,我可能错过了一些东西,但我已经在这里呆了几个星期,并且已经阅读了几次文献。  

    还有其他问题吗? 或者我 错误配置的另一个设置?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ARIC、

    请附加测试的新日志文件和 gg 文件、以便我看到可能出现的问题。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的是已记录的数据。  

    e2e.ti.com/.../2019_2D00_11_2D00_13_2D00_2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请禁用 MLC (在您的配置中默认设置为1)。 当您使用 MLC 时、量规不会使用来自充电终止锥形电流参数等的锥形电流信息

    将充电器、充电器控制配置、充电器选项从0x1C 更改为0x14以禁用 MLC。 请参见 TRM 3.2.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、似乎已经成功了。 FC 位在充电结束附近设置。  

    您能否更详细地解释一下在启用 MLC 时监测计如何或为何不检测充电终止? 参考手册未明确说明此行为。  

    谢谢你