主题中讨论的其他器件:TPS61230、 BQ25606
问题:
- TPS61230不会提升输入电压。 电源输入电压为3.5V @ 50mA 限值。 输出也是3.5V。 因此、输入看起来等于输出、但在电源通电之前验证了输入电压和输出电压之间没有导通性。
- 输出电压在3.5V 时保持稳定大约10秒。 之后、电源显示电流从大约10mA 一直上升到50mA 的限值。
- 我在 TPS61230A 的数据表中注意到第13页的表中有错误。 在此表中、R1和 R2应进行开关、假设316kOhm 应为 RFBT。
设计:
测试设置:
- 示波器和电源连接:
- 电源电压为5V 和50mA 时的示波器输出限制: