This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:重新启动问题

Guru**** 2391425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861077/lm46002-restart-issue

器件型号:LM46002

您好!

我使用 LM46002设计直流/直流。 请参阅下面的原理图。 在10V/1.5A 负载输出下工作两小时后、我重新启动直流/直流。 但直流/直流输出为0V、不起作用。

您能否查看我的原理图并向我提供一些建议?

谢谢。

Kevin Xion

e2e.ti.com/.../5340.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请尝试以下操作:

    1.拆下 C5

    2.将 EN 引脚连接到 Vin 10k  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 我将原理图更新为附件。 输入电压为24V、输出为12V/1.5A。 频繁上电后、芯片烧坏。 请帮助您进一步查看? 谢谢。

    Kevin Xion

    e2e.ti.com/.../7343.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    LM46002需要靠近 VIN 和 PGND 引脚放置陶瓷电容器、请按照 数据表中的说明在靠近 VIN 和 PGND 引脚的位置添加1个或2个2.2uF50V 和1个0.1uF 100V。

    C11和 C12陶瓷电容器吗? 额定电压应为35V。

    B R

    Andy