Other Parts Discussed in Thread: LM46002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM46002 您好!
我使用 LM46002设计直流/直流。 请参阅下面的原理图。 在10V/1.5A 负载输出下工作两小时后、我重新启动直流/直流。 但直流/直流输出为0V、不起作用。
您能否查看我的原理图并向我提供一些建议?
谢谢。
Kevin Xion
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢你的答复。 我将原理图更新为附件。 输入电压为24V、输出为12V/1.5A。 频繁上电后、芯片烧坏。 请帮助您进一步查看? 谢谢。
Kevin Xion