This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24753A:使用双向电流开关的原因是什么?

Guru**** 2510585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834839/bq24753a-what-is-the-reason-for-using-bidirectional-current-flow-switch

器件型号:BQ24753A

尊敬的所有人:

请考虑 BQ24753A 数据表中提供的原理图:

为什么应该放置背靠背 MOSFET、以便在两个方向上向适配器/从适配器流动电流?

此致、Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也不理解 Q3的方向。

    正如我认为的那样、它用于在未连接适配器时为系统供电。

    那么、不应该更换 Darin 和 Source 才能正常工作?

    此致、Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasool、

    Q1和 Q2 FET 背靠背放置的原因是可以在两个方向上阻断电流。  Q2 FET 在禁用时阻止电流从适配器流向系统。  这用于在适配器+出现过压情况或出现过流情况时保护系统。  Q1 FET 阻止电流从系统流回适配器。  当移除适配器时、使用此电压来防止适配器输入端出现"热"电压、并在适配器输入端发生短路时提供保护。  在启用该 FET 之前、器件将一直等到看到有效的适配器电压(如 ACDET 编程的那样)。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasool、

    Q3 (BATFET)的方向是、使反向栅极二极管从电池传导到系统、而不是另一个方向。  此架构仅支持降压模式充电、因此适配器的电压必须始终高于电池。  插入适配器后、SYS 将处于适配器电压、因此如果 BATFET 反向栅极二极管允许的电流从 SYS 流向 BAT、当我们想要终止充电时、将无法阻止此流。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢你的答复。

    为什么 MOSFET 应该处于 Q1和 Q3的位置?

    二极管而不是 Q1 和 Q3执行该任务吗?

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    由于此器件上没有 OTG 模式(其中电源由适配器供电)、因此 Q1可替换为二极管。  是的、BATFET 也可以用二极管代替。  (请注意、NVDC 架构并非如此、但在该架构上、Q3 BATFET 可替换为二极管。)

    但是、通常不会这样做、因为二极管上的功率损耗比导通 FET 大得多。  通常、FET 的 R_DSON 约为10m Ω。  肖特基二极管的压降可能约为300mV。  因此、即使在其中一个 FET 上具有6A 电流、导通 FET 上的压降也只有60mV、因此功率损耗约为1/5、这有助于提高热性能和效率。

    此致、

    Steve

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请考虑将适配器的电源输送到系统/电池。 Q1电流流经 Q1的体二极管、MOSFET 的 RDS 为 NO。

    此致、Ras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ras、

    每当检测到适配器(ACDET > 2.4V)时、ACDRV 将驱动 ACFET/RBFET 以 启用两个 FET。  因此、不应在 Q1上存在反向栅极二极管导通。  有关此过程的更多详细信息、请参阅第8.3.4节"适配器检测和上电"。

    此致、

    Steve