This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913:TPS22913应用

Guru**** 2382280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861198/tps22913-tps22913-application

器件型号:TPS22913

大家好、TI 团队、

有一个项目使用 TPS22913。 除垢电路如下所示:

由于 EN 为低电平、尽管5VDD 已就绪、但无法在 "5Vout"网络中构建5VDD;

然后 EN_LDO 为高电平、3.3V 在"5Vout"网络中构建;

3.将 EN 设置为高电平,5VDD 将通过 TPS22913,5VDD 将在"5Vout"网络上构建;

 

请帮助检查操作原则是否正确!!!

我发现数据表上有一个 MOSFET QOD。

如果 EN 为低电平、VOUT 引脚是否将被拉至接地?

如果 VOUT 被拉至接地、则如果 VOUT 与上述外部 LDO 搭配使用、TPS22913将被烧坏。 对吧?

非常感谢!

BR

十一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    大多数人是因为假期外出的。 我们将在下周初回来。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eleven:

    TPS22913有一个 QOD 晶体管、当 EN 为低电平且芯片受电时、该晶体管处于激活状态。 这意味着器件关断时将有一条150Ohm 的 GND 路径。

    这肯定会影响 OR-ing 输出、因此最好使用不带 QOD 的器件。