This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825A:输入电流参考

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28251, UC2825A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861110/uc2825a-input-current-consult

器件型号:UC2825A
主题中讨论的其他器件:UCC28251

大家好、

在这里了解您很高兴。 我对输入电流有一个问题、为什么电流如此大、典型电流为28mA、而 UCC28251只需要2mA? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这是因为输出驱动器功能不同。

    UC2825A 器件具有图腾柱输出、旨在从功率 MOSFET 的栅极等容性负载拉出和灌入高峰值电流(1.5A)。  

    对于 UCC28251、栅极驱动器 OUTA、OUTB、SRA 和 SRB 仅配备0.2A 峰值电流能力、需要外部栅极驱动器。

    此致、

    Teng
     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您在此处的回复。 我在我们的数据表中找不到1.5A 电流值、您能告诉我它在哪里?

    该值是在外部始终开启而没有外部驱动器的情况下测量的、对吧? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    很抱歉、我的上述回答、请忽略。  

    我认为导致不同功率损耗的主要原因是不同的集成 电路 技术、它们功能不同(而不是引脚对引脚)。

    UC2825A 是 BiPolra 器件。  UCC28251是 BiCMOS 器件。 BiCMOS 技术提供更低的功耗以 提高效率、并提供更快的电流感应和 振荡器频率。  

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您在此处的解释。 我的客户正在评估此器件并担心热性能、他们担心 高温  会改变开关频率并使其难以控制。 您能否与我分享一些消除客户疑虑的专业建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    开关频率主要受 RT 和 CT 的影响。

    为了减少开关频率漂移、计时电容器 CT 可以选择 NPO 和 COG 类型、与  X7R 和 YSV 类型相比、它们的温度系数更低。  此外、增加 PCB 的热冷却、尤其是 CT。

    此致、

    Teng