This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410:Lmin 计算的 Iout 注意事项

Guru**** 2408320 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834832/tps5410-iout-consideration-for-lmin-calculation

器件型号:TPS5410

您好!

在 TPS5410的 Lmin 计算中、需要考虑什么是 Iout 电流

当我们考虑最大输出电流(500mA)时、最小值为40uH

标称电流为300mA。 因此、最小值为67uH。 最小输出电流为250mA。 因此、Lmin = 80uH

那么、对于 Lmin 计算、需要将哪个电流视为 Iout (最大值)/Iout min/Iout (标称值)?

谢谢、此致

Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会使用最大电流来计算电感值。  

    或者、您也可以使用 webench 来了解您的电感值

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

     对于 Inom、电感器值要求较高。 哪种情况不会导致任何问题?

    谢谢、此致

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    您是否尝试使用67uH 或80uH 电感器? 您是否仍有任何问题?

    此致、

    Ankit Gupta  

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    我们没有听到您的反馈。 我要关闭这个线程、TI 将不再监控这个线程。 如果您需要更多帮助、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师