请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5410 您好!
在 TPS5410的 Lmin 计算中、需要考虑什么是 Iout 电流
当我们考虑最大输出电流(500mA)时、最小值为40uH
标称电流为300mA。 因此、最小值为67uH。 最小输出电流为250mA。 因此、Lmin = 80uH
那么、对于 Lmin 计算、需要将哪个电流视为 Iout (最大值)/Iout min/Iout (标称值)?
谢谢、此致
Sandeep