This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:关于启动延迟

Guru**** 2797425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861046/tps65217-about-start-up-delay

器件型号:TPS65217

您好!

让我来谈谈 TPS65217启动时间。

TPS65217的起始电压为4.3V。
我的理解是否正确?
添加4.3V 后、如果有延迟时间调节、请告诉我。



2. Vac 或 Vusb 电压是否有达到4.3V 的时间限制?
客户想知道达到启动电压的时间限制。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    我已将您的请求分配给支持此器件的应用工程师。 但由于美国给予假期、他本周已不上班、下周回来上班后、他将提供反馈。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    从(AC || USB)> 4.3V 到 PMIC 开始上电序列、抗尖峰脉冲时间为25ms。 去毛刺脉冲后打开的第一个电源轨将是 LDO1。 该规格位于数据表的电气规格和全局状态图中。

    (AC || USB)的最长斜坡时间为50ms、这也在 TPS65217数据表中。