你好,我们输入源是12v μ A、电池是12v μ A、系统供电电压最小9v μ A、正常12v μ A、能够提供一组i2c 配置作为参考 μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们没有为此器件创建特定的驱动程序。 但是、此处提供了第三方驱动程序软件: https://chromium.googlesource.com/chromiumos/platform/ec/+/master/driver/charger
请记住、此软件不是由 TI 开发或支持的、因此请自行决定使用。
此致、
Joel H
你(们)好。
我们为所有寄存器提供了默认设置、您无需为所有寄存器提供 I2C 设置。 假设您使用0.5C 速率充电(2.6A 快速充电电流)。 您需要更改的硬件和 I2C 配置如下(另请将 CELL_BATPRESZ 拉 至 VDDA 电压的55%):
1、还请将 CELL_BATPRESZ 拉 至 VDDA 电压的55%
2、将 REG0x03/02h 上的充电电流设置为0A28h (2.6A)
3、将 REG0x05/04h 上的充电电压设置为2EE0h (12.000V)
4、将 REG0x0Dh 上的最小系统电压设置为23h (8.96V)
此致