This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713初始化配置

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860642/bq25713-bq25713

器件型号:BQ25713

你好,我们输入源是12v μ A、电池是12v μ A、系统供电电压最小9v μ A、正常12v μ A、能够提供一组i2c 配置作为参考 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗? 您能给我一个关于 i2c 配置的问题吗、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有为此器件创建特定的驱动程序。 但是、此处提供了第三方驱动程序软件: https://chromium.googlesource.com/chromiumos/platform/ec/+/master/driver/charger

    请记住、此软件不是由 TI 开发或支持的、因此请自行决定使用。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

      我们为所有寄存器提供了默认设置、您无需为所有寄存器提供 I2C 设置。 假设您使用0.5C 速率充电(2.6A 快速充电电流)。 您需要更改的硬件和 I2C 配置如下(另请将 CELL_BATPRESZ 拉 至 VDDA 电压的55%):

      1、还请将 CELL_BATPRESZ 拉 至 VDDA 电压的55%

      2、将 REG0x03/02h 上的充电电流设置为0A28h (2.6A)

      3、将 REG0x05/04h 上的充电电压设置为2EE0h (12.000V)  

      4、将 REG0x0Dh 上的最小系统电压设置为23h (8.96V)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您,以及用于7位的设备地址是什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

      BQ25713 I2C 地址为6Bh、BQ25713B I2C 地址为6Ah、如下所示。

      

      此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我发现数据表  中写 的信息是不能理解的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这是一个拼写错误、请按照我们上面附的 I2C 地址参考表进行操作。 谢谢。

    此致