This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180EVM-DUAL:在过流情况下运行

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5180EVM-DUAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858821/lm5180evm-dual-the-operation-under-over-current

器件型号:LM5180EVM-DUAL
主题中讨论的其他器件:LM5180

大家好、团队、

客户正在检查 LM5180的运行情况、并有一些问题。 请先参阅随附的文档。

附件显示、

使用 LM5180EVM-DUAL 在 VIN = 5V 时、在两个输出端施加100mA (15V)和-150mA (-7.7v)负载时测得的 SW 端子电压和变压器初级电流波形。 此时、变压器的初级绕组电流在文档中所示的两个测量点处进行测量、并具有不同的波形。

在上述测量结果中、有以下问题。

Q1:在此测量中、每个输出电压降至低于设定值(15V 和-7.7V) 13.75V 和-6.853V。  这可能是 LM5180达到其电流限值导致的。  这种理解是否正确?

 如果由于 LM5180达到电流限值而出现输出压降、则测量点-1和-2处的电流波形不同、测量点-2处的电流波形(波形上的峰值= 1.74A)更接近电流限值(规格: LM5180 SW 引脚的最小1.35A/TYP1.5A/MAX1.65A)。  

Q2:可以理解这个测量点-2上的波形代表 IC 的实际 SW 引脚电流吗?

Q3:为什么测量点1处的波形如此? (在两个测量点导致电流波形出现这种差异的因素是什么?

此致、

H.Somenoe2e.ti.com/.../LM5180-questions_5F00_on-EVM_5F00_rev02.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu - San、您好!

    我不太确定为什么它们会有所不同。 您是否介意在12V 等较高输入电压下再次测量它? 该 EVM 的输入范围似乎为10V 至65V

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了您向客户请求的波形。

    请参阅随附的材料。  在 VIN=12V、VO1:15V/100mA 和 VO2:-7.7V/150mA 下观察到该值。

    从这些角度、您能否猜测在两个测量点观察到不同波形的原因?

    此致、

    H.Somenoe2e.ti.com/.../LM5180-questions_5F00_on-EVM_5F00_rev03_2800_112519_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种测量对我也没有意义。

    客户是否有时间重新评估其测量方法并找出问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beck-San、

    是的。  客户正在检查其测量方法。

    我可以收到一张 TI EVM 的照片、他们对该照片进行了修改以检查电流、您能给我一些建议吗?

    我想用单独的电子邮件与您分享照片。

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu - San、您好!

    我与应用工程师一起检查了该产品、测试点1处的波形看起来与正常运行时预期的电流波形类似。  

    有时、最好检查电流探头是否已消磁、以使探头归零。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief-San、

    此问题已得到解决。 客户在重新检查修改后的 EVM 和测量环境后、可以在两个点具有相同的电流波形。

    感谢您的持续支持。

    此致、

    H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hidekazu - San、您好!

    真是个好消息。 我很高兴客户能够找到相同的电流波形。  

    我现在将关闭该线程。  

    谢谢

    -Arief