Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5180EVM-DUAL
主题中讨论的其他器件:LM5180、
大家好、团队、
客户正在检查 LM5180的运行情况、并有一些问题。 请先参阅随附的文档。
附件显示、
使用 LM5180EVM-DUAL 在 VIN = 5V 时、在两个输出端施加100mA (15V)和-150mA (-7.7v)负载时测得的 SW 端子电压和变压器初级电流波形。 此时、变压器的初级绕组电流在文档中所示的两个测量点处进行测量、并具有不同的波形。
在上述测量结果中、有以下问题。
Q1:在此测量中、每个输出电压降至低于设定值(15V 和-7.7V) 13.75V 和-6.853V。 这可能是 LM5180达到其电流限值导致的。 这种理解是否正确?
如果由于 LM5180达到电流限值而出现输出压降、则测量点-1和-2处的电流波形不同、测量点-2处的电流波形(波形上的峰值= 1.74A)更接近电流限值(规格: LM5180 SW 引脚的最小1.35A/TYP1.5A/MAX1.65A)。
Q2:可以理解这个测量点-2上的波形代表 IC 的实际 SW 引脚电流吗?
Q3:为什么测量点1处的波形如此? (在两个测量点导致电流波形出现这种差异的因素是什么?
此致、
H.Somenoe2e.ti.com/.../LM5180-questions_5F00_on-EVM_5F00_rev02.pdf