主题中讨论的其他器件: TAS2770
你(们)好
我使用 TPS61089作为 TAS2770音频放大器的电源。
输出电压为12.6V、IO 最大值约为1A。
目前、我遇到了未知问题。
当我播放音频文件(总共大约5秒)时、
答: 如果音量调节到中间、它可以正常播放音乐、
b. 如果音量调节至 MAX (最大)、则无法播放音乐(它可以听到大约0.5秒的音乐)。
我尝试将外部电源替换 为 TPS61089、然后重新执行项目 b、它可以正常播放音乐。
我认为应该由某种东西来保护它、但我不知道如何找出问题所在。
请帮助我解决此问题。
谢谢、
Edgar