This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:如何检查 TPS61089是否受到过流或过压保护

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859339/tps61089-how-to-check-if-tps61089-was-under-overcurrent-or-overvoltage-protection

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: TAS2770

你(们)好

我使用 TPS61089作为 TAS2770音频放大器的电源。

输出电压为12.6V、IO 最大值约为1A。

目前、我遇到了未知问题。

当我播放音频文件(总共大约5秒)时、

答: 如果音量调节到中间、它可以正常播放音乐、

b. 如果音量调节至 MAX (最大)、则无法播放音乐(它可以听到大约0.5秒的音乐)。

我尝试将外部电源替换 为 TPS61089、然后重新执行项目 b、它可以正常播放音乐。

我认为应该由某种东西来保护它、但我不知道如何找出问题所在。

请帮助我解决此问题。

谢谢、

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您是否检查了输入电压? 它似乎过载、因此达到峰值电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试将 ILIM 的电阻器从162K 更改为107K、但没有任何改进。

    过载时、Vout 将关闭? 还是保持其电压?

    如何知道它是否达到峰值电流限制?

    谢谢、

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    过载时、输出电压将下降。

    1A 负载电流负载是 rms 最大值还是峰值?  在音频应用中、IPEAK 通常比 rms 值大得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我观察不到 Vout 上的任何压降。  

    我测量输出电流、 最大均方根电流约为0.8A、峰值电流>2.5A。

    测试条件为:VIN 为5V,VOUT 为11V,功率电感器的饱和电流为 MAX 7.5A。fsw 的电容器为107k。

    请帮助确定问题所在。  

    谢谢、  

    Edgar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当峰值负载大于2.5A 时,电感器电流大于8A,远高于7.5A。 因此、我想电感器可能会在峰值负载电流条件下饱和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下面是我们的原理图。

    请求帮助进行检查。

    我曾尝试将 PL22更改为1.8uH、PR436更改为107K、PR435更改为17.4K、PC277、PC278更改为22uF 0805 25V、并将150uF/6.3V 添加到 VIN、22uF/25V 添加到 VOUT。

    但这仍然是不可报告的、这个问题是否会因布局布线而受到影响?

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的更新。  请根据以下建议进行一些修改:

    请在输出侧至少使用4个22uF/25V 陶瓷电容器。 0805 / 22uF 电容器的有效电容非常小、在11V 偏置下可能小于5uF。

    2.更改补偿网络:PR435=10k、PC220=10nF;

    3.输入电容不是很小。 在输入侧使用一个22uF 电容器就足够了。

    4.将 PR457更改为200k,然后使用1uH 电感器。 1uH 电感器的电流能力高于1.5uH 电感器的电流能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我曾尝试过作为你的建议的改变,似乎没有任何改进。

    我观察到一个奇怪的情况,无论我更改哪个组件,音乐播放 ALWalys 都在同一个时间范围内被切断,但看不到任何 Vout 下降。我认为这是没有意义的。

    下面是最大电压下的输出电流波形、该波形是使用外部电源测得的。

    音乐播放被切断。

    仍需要您的帮助才能进行验证。

    谢谢、

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我没有看到您的波形。 请再次发布波形。 Vin、Vo 和 IO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    下面的波形是音乐 可以正常播放、中间的音量为。

    下面的波形是音乐可以正常地在 MAX volumn 下播放。

    我们发现 VIN 将降至4.5V 以下、而变为3.3V 直流/直流升压将无法正常工作。

    音频 DSP 采用3.3V 直流/直流升压、其输入范围为4.5V ~ 18V。

    当扬声器放大器消耗最大电流时、您是否可以将 VIN 保持在4.5V 以上?

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的更新。

    输入电压的下降是由大输入电流和高输入线阻抗或电池阻抗造成的。  尝试在输入侧使用短而粗的导线、并在输入侧添加一个大 EL 电容器、以检查它是否有用。

    顺便 说一下、对于音频应用、通常在输出侧还会连接一个-220uF-470uF EL 电容器、当负载电流突然升高时、该大电容器将存储的部分能量提供给负载侧。