This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:布局建议不清楚- RCC 与电感器并联

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53513, TPS53313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861235/tps53513-layout-recommendation-unclear---rcc-parallel-to-inductor

器件型号:TPS53513
主题中讨论的其他器件: TPS53313

你好!

我的客户希望使用 TPS53513、但数据表中的此注释不清楚:

TPS53513是否需要该网络? 如果是、您建议使用哪些值?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion、

    这些组件用于外部纹波注入电路。  TPS53313使用 DCAP3控制模式。  这是一个内部斜坡发生器、因此在大多数情况下不需要外部纹波注入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我的客户写道:

    如果必须使用此外部纹波注入、我想必须调整该值、您是否有执行此操作的程序? 我知道不能组装此组件、但您建议使用哪种电容器和电阻器封装? 0402封装是否合适?  

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion、

    请参阅此应用手册:

    它可能包含您所需的所有信息以及一些信息。

    我看不到您不能使用0402的任何原因。  我们在 EVM 上使用了大量0603、因为如果您想进行修改、可以更轻松地使用它们。