This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双向直流/直流转换器

Guru**** 2536730 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833379/bidirectional-dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:LMR33620

您好!

我想查找具有以下要求的双向直流/直流转换器:

1:正常运行:24V/15V 至5V/3.3V 降压转换器。

2:来自输出点的灌电流:5V/3.3V 至24V/15V。 最大灌电流为1A。

例如:IO 保护

由于高速 IO >50MHz、串联电流限制 电阻器是不可行的。 该装置连接到未知的外部 DUT。 过压和过流为100V 和100mA。

因此、我们考虑将电压钳制在100mA 的外部电流限制。

但这一概念需要稳定的5V 和3.3V 电源。

电源应该能够从 DUT 吸收电流。 最坏的情况是同时使用10个 IO、因此最大灌电流为1A。

电源的负载不足以灌入该电流。

您是否有这样一个可双向灌电流并符合上述要求的电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常运行时、两个电源轨(5V 和3.3V)的负载电流要求是多少?

    "过压和过流为100V 和100mA"

    在参考上述陈述时、当 DC/DC 需要灌入电流时、连接到 DC/DC 的 DUT 输入电压应升至稳压输出电压以上(最高可能为100V)?

    很抱歉,但我对这张图有点困惑。 您能否突出显示两者的输入和输出? 直流/直流转换器?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1:对于正常运行:负载电流要求为1A。

    2:未知 DUT 的最坏情况是100V 和100mA。 它可能高达100V、但它还具有100mA 的外部电流限制。

       如原理图所示、IO 电压将被钳制5V+VF、VF 是二极管的钳位电压(@100mA)。

       电流将被器件和5V 电源的负载吸收。 如果灌电流太高、它将为+5V 电压轨充电至100V。

       如果我们可以吸收该电流、我们可以提供稳定的+5V 电源。 并且 IO 电压将被钳制在6V、以保护100V 风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流将被器件和5V 电源的负载吸收。 如果灌电流太高、它将为+5V 电压轨充电至100V。

    • 如果可以钳制输出、并且您将直流/直流稳压输出短接至 DUT 电压、我可以看到您可能会偏置该节点并通过 HS FET 二极管提供大量功率。 这可能会损坏 HS FET 二极管。 需要仔细考虑、以确保在发生这种情况时电流受到限制。 我们无法保证 HS FET 二极管能够承受80伏以上的电压。

    数据表中实际上没有有关这一点的规格、相反、这是降压转换器可以正常处理的故障情况。 虽然 FET 体二极管可以长时间传导大电流、但将降压转换器作为双向器件并不是正常的数据表操作。 这是我们无法描述的问题。

    LMR33620是一款示例器件、我建议您对其在系统中的性能进行采样和表征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如原理图所示、使用了 BAV99。 电流由外部 DUT 限制、指定为100mA。 这可能是 BAV99上的大压降、但由于电流仅为100mA。 电压将快速下降。 向正向钳位电路施加100V/100mA 限制输入时会出现尖峰。

    如果我的回答正确、则可以在故障条件下使用降压转换器。 Vout 将高于 Vin、电流将流经 FET 体二极管。 我只需要设计一个15V 至3.3V 直流/直流、并确保体二极管能够处理足够的电流。

    我能否在 VIN 和 SW 之间添加外部肖特基二极管、或许可以更多地确保来自 Vout 的电流可以放电至 VIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否在 VIN 和 SW 之间添加外部肖特基二极管、或许可以更多地确保来自 Vout 的电流可以放电至 VIN?

    是的、只需确保它适合功耗和速度的应用。

    祝你好运。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    请检查以下信息。

    对于 FCCM 中使用的同步降压转换器、轻负载时电感器为负。

      LMR33620具有 PFM 功能、我认为这不能用于从降压输出电压节点灌入电流。

    2.如果我想在 FCCM 中使用同步降压转换器、负电感器电流将通过 SR MOSFET 到达 GND。  

    在我的要求中、最大电流为1A。 因此、SR FET 的额定值应高于1A。

    3且 SR 关闭时、SW 打开。 来自 Vout 的电流将流向降压转换器的 Vin。  

    我认为电流将流经 SW FET、而不是 SW FET 的体二极管。 我是对的吗?

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间、我是在美国度假的。

    我想我们需要在您的 PFM 器件应用中对此进行表征。

    对于 FPWM 器件、您可以看到负电流由 LS 电流限制决定。

    当您需要灌入电流时、VOUT 或 DUT 电压是多少? 是否钳位到低于输入电压的电压。

    请记住、您的输入将具有反向升压操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否已解决? 请告诉我们。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它已解决。