This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:最高冷存储温度

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: REF200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859572/ref200-maximum-cold-storage-temperature

器件型号:REF200

您好!

我想使用 REF200AU、我注意到冷存储温度最大额定值为-40°C。  有时、我需要能够将其存储在-50摄氏度。  您能否帮助我了解为什么该器件未额定温度为-50摄氏度、以实现最高的低温存储?  或者、请告诉我是否可以将器件额定值更新为-50摄氏度最大冷存储温度?   最后、如果有一个具有更高最大冷存储温度的类似器件、您能告诉我器件型号吗?


谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    我正在研究器件只能处理-40C 的原因。

    您是否正在考虑使用 REF200创建电流源或电流阱?

    它用于什么应用?

    我们通过可存储在-50C 以下的器件实现了电流源/灌电流的分立式实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在研究 REF200 - 40c。