请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF200 您好!
我想使用 REF200AU、我注意到冷存储温度最大额定值为-40°C。 有时、我需要能够将其存储在-50摄氏度。 您能否帮助我了解为什么该器件未额定温度为-50摄氏度、以实现最高的低温存储? 或者、请告诉我是否可以将器件额定值更新为-50摄氏度最大冷存储温度? 最后、如果有一个具有更高最大冷存储温度的类似器件、您能告诉我器件型号吗?
谢谢、
HSG