This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:确认串联端接电阻

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860246/lp5018-series-termination-resistors-confirmation

器件型号:LP5018

根据 LP5018数据表、由于每个通道电流都由连接到 IREF 引脚的 Rref (R8=3.9K)设置、因此请验证此原理图并确认需要150 Ω 和100 Ω 的串联端接电阻器、或者我们可以将其设置为0 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您的150欧姆和100欧姆用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将其连接为限流用途、后来我才知道不需要这些电阻器、所以我可以将其设置为0欧姆电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的。 如果您需要测试 LED 的电流、那么额外的0欧姆电阻器是不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、您提到了额外的0欧姆电阻器是不错的选择。但我必须知道是否需要150欧姆和100欧姆电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     无需恒流控制。 以便 于测试通道电流。