This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28633:我使用 UCC28633的13V 65W 电源设计无法正常工作

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28633, UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829267/ucc28633-my-design-for-13v-65w-power-supply-using-ucc28633-is-not-working

器件型号:UCC28633
主题中讨论的其他器件: UCC28600PMP9208PMP

您好...

我使用 UCC28633设计了电源并开发了电路板。 我的设计基于 UCC28633 Excel 设计计算器和 WEBENCH 设计工具。 遗憾的是、当我组装电路板时、电路板的行为就像死板一样。 DRV 脉冲的频率为1Hz。 变压器绕组比 NP:Naux:NS 为47:6:6。 此处使用的内核是 ETD 19/16/10、AL 值为122nH/T2。 Lpri 为270uH。 我们使用的 MOSFET 是 STB13N60M2、这与应用手册中建议的 MOSFET 类似。 偏置绕组、即 MAG 为我提供1.8V 电压。 我们似乎缺少一些东西。 请查看随附的原理图、以帮助我们解决该问题。 我们得到的输出电压也像1.8V。 我在这里提到的所有内容都处于空载状态。

此致、

Sambuddhae2e.ti.com/.../13V-65W-AUX.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1Hz 开关频率将指示过流、过压或输入欠压故障。  有一份应用手册详细介绍了如何对 PSR 反激式控制器进行故障排除、这可能有所帮助。  您可以在以下链接中找到它。 http://www.ti.com/lit/an/slua783/slua783.pdf

    我看到的主要问题是、变压器辅助绕组振铃将触发、OVP。 应用手册讨论了如何使用缓冲器解决此问题、并建议将变压器漏电感设置为小于磁化电感的3%。

    有一 个适用于应用的离线85V 至265V AC 至18V 65W 稳压评估模块/参考设计。  它 使用具有光耦反馈的 UCC28600准谐振控制器、您可以根据自己的应用进行修改。  您可以在以下链接 http://www.ti.com/lit/ug/sluu263c/sluu263c.pdf 中找到它 、您可以从 TI 订购并针对您的特定应用进行修改。  您可能只需调整 R18 R17电阻分压器即可使其正常工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回复。 我已经检查并确认、我们开发的 Tx 满足所有设计值、包括磁化电感的3%以内的泄漏电感。 整个电路与 PMP9208应用手册中给出的电路完全相同。 即使这样、IC 也不会启动。 我每次打开时都必须触发一些故障。 因此、我想在不使用变压器及其绕组的情况下单独启动 IC UCC28633。

    我想看到的是、当由外部供电时、IC 生成其 DRV 信号、并使用外部电源在其引脚上提供反馈。 控制器 IC 非常简单、只有8个引脚。 在8个引脚中、SD 将保持开路、GND 引脚接地。 HV 引脚将通过二极管和200k 电阻器连接到交流侧。 一个1uF 305V X-Cap 将被连接在交流电源上。 变压器和 MOSFET 将从电路板中取出。  计划在电路板上提供12 - 13 VDC 偏置绕组端子的直流电压。 因此、VDD 引脚获得该13V 偏置电压。 计划在 CS 引脚上提供另一个200mV 的直流电压。 VSENSE 将根据放置在电路板上的分压器网络接收电压。 我想看看我是否可以获得 DRV 信号。 这是可能的、您认为什么? 如果没有、请告诉我如何在不使用变压器的情况下使该 IC 单独工作。 如果我们能够做到这一点、其余部分将会很容易。

    此致、

    Sambuddha 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sambuddha、

    我查看了 PMP 设计、D6 C16钳位/缓冲器看起来不正确、这可能是您遇到的一些问题。  将 C16增大到1nF、并与之并联一个511k Ω 电阻器。   接下来、添加一个与 D6串联的电阻器以控制钳位电压。  10至20欧姆的电阻器应该可以实现它。

    控制器可能正在尝试启动。  我建议探测 CS、DRV、VDD 和辅助绕组并在 DRV 引脚上触发。  

    如果器件进入故障状态、它将在再次启动之前提供三个栅极驱动脉冲和 UVLO 周期。  具有较长的时基、VDD 引脚上看起来会有一个锯齿。  然后、您可以评估辅助绕组和电流感应信号、以查看故障是什么并加以纠正。

    可导致此问题的故障如下所示。

    输入欠压

    2.输出过压

    3.过流

    产生这些类型转换器的第一个原因是触发 OVP 的辅助绕组上的噪声。  我确实注意到您参考的 PMP 设计在输出整流器上有一个用于缓冲器的占位符。  如果修改后的钳位无法解决该问题、并且由于 辅助绕组上的噪声、转换器正在关闭、从而导致 OVP 关闭。  您可以使用此缓冲器来抑制噪声、并有望解决您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    非常感谢您的输入。 很抱歉我的回答延迟。 该问题根据您的输入进行了解决。 控制器处于过流故障模式。 为了达到所需的 O/P 电压和电流、必须改变缓冲器和电流感应电阻器的值。 我们进行了以下更改:

    电流感应值必须调整为140m Ω。

    2.您建议"将 C16增大到1nF、并并联一个511k 欧姆电阻器。   接下来、添加一个与 D6串联的电阻器以控制钳位电压。  10到20欧姆应该这样做。"  我们使用了10nF @ C16和一个并联的511k 电阻器。 此外、我们还添加了一个与钳位二极管串联的22Ohm 5W 陶瓷电阻器。

    这些更改解决了问题。 我们能够在 O/P 上实现13VDC 我们还检查了负载调节(在空载 O/P 的5%以内)。 输出峰峰值纹波也为23mV @无负载。 非常感谢您的友好支持。

    此致、

    Sambuddha 先生