Other Parts Discussed in Thread: UCC28633, UCC28600
主题中讨论的其他器件: UCC28600、 PMP9208、 PMP
您好...
我使用 UCC28633设计了电源并开发了电路板。 我的设计基于 UCC28633 Excel 设计计算器和 WEBENCH 设计工具。 遗憾的是、当我组装电路板时、电路板的行为就像死板一样。 DRV 脉冲的频率为1Hz。 变压器绕组比 NP:Naux:NS 为47:6:6。 此处使用的内核是 ETD 19/16/10、AL 值为122nH/T2。 Lpri 为270uH。 我们使用的 MOSFET 是 STB13N60M2、这与应用手册中建议的 MOSFET 类似。 偏置绕组、即 MAG 为我提供1.8V 电压。 我们似乎缺少一些东西。 请查看随附的原理图、以帮助我们解决该问题。 我们得到的输出电压也像1.8V。 我在这里提到的所有内容都处于空载状态。
此致、