This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:VLDOIN 和 AMP 上的浪涌电流;VO 引脚

Guru**** 2815135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826445/tps51200-inrush-current-on-vldoin-vo-pins

器件型号:TPS51200

尊敬的先生。

我的问题与此主题的内容有关;

e2e.ti.com/.../767850

我的客户申请 TPS51200 DDR3。 他们正面临着浪涌

VLDOIN 上的输入电流和 VO 引脚上的输出电流。 它们采用 TPS51200来实现 DDR3。

然后、他们尝试在 VLDOIN 和 VREF 引脚之间添加1欧姆电阻器

输入峰值从2.75A 降至0.688A。

因此、我想确认以下内容;

1.这种使用 TPS51200的方法是否没有问题?

2.如果没有问题、应在 VLDOIN 上估算压降

  引脚?

3.就我个人而言,我认为 Trcking 的启动和关闭不是很好

  DDR。 因为 DDR 内部具有初始化时间。

  S3和伪 S5最好从未知 VTT 设置中退出

  在 DDR 内部。 您对我的想法有何看法?

我希望得到您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、  

    在典型 DDR 应用中、TPS51200 VLDOIN 引脚连接到 VDDQ、REFIN 通过电阻分压器连接到 VDDQ。 因此、在电路中添加1欧姆电阻没有问题。  

    2.压降是多少? 由于 VLDOIN 引脚连接到 VDDQ、因此 VLODIN 引脚电压应为 VDDQ 电压。  

    具体取决于 DDR 要求。 我建议与 DDR 供应商联系。 如果非跟踪启动适用于 DDR、则可以使用非跟踪启动。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的钱圣。  

    非常感谢您的建议;  

    在典型 DDR 应用中、TPS51200 VLDOIN 引脚连接到 VDDQ、REFIN 通过电阻分压器连接到 VDDQ。 因此、在电路中添加1欧姆电阻没有问题。  

    2.压降是多少? 由于 VLDOIN 引脚连接到 VDDQ、因此 VLODIN 引脚电压应为 VDDQ 电压。  

    我想再次确认。  

    REFIN 电压添加1欧姆电阻器没有影响? 对吧?

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    VLDOIN 引脚应直接连接到 VDDQ、因为 VLDOIN 电流很大。  

    您的图中的 R1可以通过1欧姆电阻器连接到 VDDQ、因为流经1欧姆电阻器的电流非常小。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的钱圣。  

    非常感谢您的所有建议、很抱歉多次打扰您的 Jon。  

    我已经确认了客户的真实原理图。 很抱歉、我在前面的原理图中出错了。  

    它们通过1okm 电阻器将 VLDOIN 连接到 VDDQ。 电压降乘以负载电流

    至少会发生这种情况。 他们说降低输入电流峰值是有效的。  

    采用这种电路是否没有问题?  

    再次抱歉!!

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、  

    2.75A VLDOIN 浪涌电流的问题是什么?  

    它是否会导致 VDDQ 轨上出现 OC?

    最大 VTT 直流电流是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的钱圣。  

    1A 电流是1.5V LDO 作为电压源的规格限制、不进行测量

    VTT 输出电流。 存在输入电流。  

    下面是在 REFIN 和 VLDOIN 之间添加1欧姆电阻器的前一个步骤。  

    此外、在下面的后面添加了 REFIN 和 VLDOIN 之间的1 Ω 电阻器。  

    浪涌电流期间的 VLDOIN 电压将为0.182V (1.5 - 1*0.688)。  

    我想确保这种使用是可以接受还是不可以接受的。  

    如果可以接受、我想知道下降 VLDOIN 的可接受电压范围。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakai、  

    VDDQ 和 VLDOIN 之间的1 Ω 电阻器有两个问题。  

    1欧姆电阻器上的功率损耗

    2.当1欧姆电阻器上出现压降时、VLDOIN 电压可能过低。  

    在 VLDOIN 短接至 VDDQ 的情况下、您能否先开启 VDDQ 和3.3Vin、然后开启 EN 引脚以查看浪涌电流是否更低。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的钱圣。  

    非常感谢您的所有建议。  

    他们尝试 在 VLDOIN 短接到 VDDQ 时、先开启 VDDQ 和3.3Vin、然后将 EN 引脚接至  

    利用 DDR3的/RESET 信号、但由于浪涌电流仍然较高、因此未成功。  

    因此、我想重新考虑添加1欧姆电阻器 VDDQ 和 VLDOIN 的方法。  

    您指出了2个项目。  

    1欧姆电阻器上的功率损耗

    2.当1欧姆电阻器上出现压降时、VLDOIN 电压可能过低。  

    它们将放置更大的功率耗散1欧姆电阻器、#1可被清除。  

    2号重新分级、VO=0.75V 时、VLDOIN 上必须保持多少最小电压?  

    再次抱歉、但请提供您的建议。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、  

    在我们研究压降对1欧姆电阻器的影响之前、您能否让客户使用输入滤波电感器而不是1欧姆电阻器、并检查初始浪涌电流是否减小?

     电感器应有助于限制浪涌电流。 此外、电感器在 stead 状态期间的压降非常小。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 钱圣。  

    非常感谢您对电感器解决方案而不是1欧姆电阻器的建议。  

    我希望确保遵循以下内容。  

    1) 1)我认为电感器解决方案应该是电感器的峰值电流能力。  

      我想知道、要设置较低的峰值电流、电感值会更高?  

    2) 2)请介绍更合适的产品以降低浪涌电流、而不是

      TPS51200。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、  

    输入电感器创意是否有更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的钱圣。  

    很抱歉我的回复延迟了。  

    我们假设您的电感器想法是使用 DCR。  

    他们的结论是:  

    需要4.7uH 的安全裕度。 DCR 闭合至1欧姆。  

    考虑到 PCB 尺寸和总成本的限制、很难实现该解决方案。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai、  

    感谢您的更新。  

    由于客户使用4.7uF 电容来解决此问题、我将关闭此帖子。  

    谢谢