LM5140-Q1、数据表、第31页、
8.2.2.6 MOSFET 选择
公式47, Pdhs =(IOUT*IOUT*RDS (ON)*Dmax)+1/2*VIN*(TR+TF)*IOUT*FSW
‘ll 此公式、我得到的瓦特值非常大。
考虑到 MOSFET 的热参数、这变得非常困难。
此外, 在这个等式中,1/2*VIN*(tr+TF)*IOUT*FSW != 1/2*RDS (on)*IOUT*IOUT*(tr+TF)*FSW。
您能解释一下这个问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM5140-Q1、数据表、第31页、
8.2.2.6 MOSFET 选择
公式47, Pdhs =(IOUT*IOUT*RDS (ON)*Dmax)+1/2*VIN*(TR+TF)*IOUT*FSW
‘ll 此公式、我得到的瓦特值非常大。
考虑到 MOSFET 的热参数、这变得非常困难。
此外, 在这个等式中,1/2*VIN*(tr+TF)*IOUT*FSW != 1/2*RDS (on)*IOUT*IOUT*(tr+TF)*FSW。
您能解释一下这个问题吗?
感谢您的解决。
我的设计 PWM=2.2MHz、Iout=20A、VINmax=16V、Vout=3.3V、使用公式、 高侧+低侧 MOSFTE 热性能为8W、这是不可接受的。
因此我需要较低的 PWM 时钟。
问题1:
根据 LM5140-Q1数据表、
第18页、7.3.4 SYNIN 和 SYNOUT
引脚 SYNIN 只能在440KHz 时钟时输入374-506KHz、在2.2MHz 时钟时输入1.87-2.53MHz
我理解对吗?
我能否选择1MHz 或 SYNIN 引脚的其他频率输入?
问题2:
引脚 SYNIN 和引脚 OSC 更容易推诿吗?
如果我设置 OSC=HIGH (2.2MHz),那么 SYNIN=1MHz 时钟,PWM 时钟=?