This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:关于 MOSFET 选择

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859333/lm5140-q1-about-mosfet-selection

器件型号:LM5140-Q1

LM5140-Q1、数据表、第31页、

8.2.2.6 MOSFET 选择

公式47, Pdhs =(IOUT*IOUT*RDS (ON)*Dmax)+1/2*VIN*(TR+TF)*IOUT*FSW

 ‘ll 此公式、我得到的瓦特值非常大。

考虑到 MOSFET 的热参数、这变得非常困难。

此外, 在这个等式中,1/2*VIN*(tr+TF)*IOUT*FSW != 1/2*RDS (on)*IOUT*IOUT*(tr+TF)*FSW。

您能解释一下这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    公式47正确。  

    如果功率损耗较大、则需要选择另一个具有低 RDS (on)和快速开关速度(小 tr、tf)的 MOSFET

    1/2* VIN*(tr+TF)* IOUT* fsw 正确,表示开关损耗。  

    1/2*rds (on)*IOUT*IOUT*(tr+TF)*fsw 没有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决。

    我的设计 PWM=2.2MHz、Iout=20A、VINmax=16V、Vout=3.3V、使用公式、 高侧+低侧 MOSFTE 热性能为8W、这是不可接受的。

    因此我需要较低的 PWM 时钟。

    问题1:

    根据 LM5140-Q1数据表、

    第18页、7.3.4 SYNIN 和 SYNOUT

    引脚 SYNIN 只能在440KHz 时钟时输入374-506KHz、在2.2MHz 时钟时输入1.87-2.53MHz

     我理解对吗?

    我能否选择1MHz 或 SYNIN 引脚的其他频率输入?

    问题2:

    引脚 SYNIN 和引脚 OSC 更容易推诿吗?

    如果我设置 OSC=HIGH (2.2MHz),那么 SYNIN=1MHz 时钟,PWM 时钟=?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请向我发送电子邮件 neal-zhang@ti.com