This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4121:输出电压错误

Guru**** 696790 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3012, LM4121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834539/lm4121-output-voltage-wrong

器件型号:LM4121
主题中讨论的其他器件:REF3012

我们使用 LM4121AIM5-1.2为 Intel FPGA ADC 参考引脚 VREFP_ADC 和 VREFN_ADC 提供1.25V 电压。 两个基准引脚是高阻抗输入。

问题在于、在某些卡上、输出电压保持在大约0.88V。 我们尝试了22nF 至100nF 的不同输出电容器、行为是相同的。 如果我们添加一个电阻器作为额外的负载、问题就会出现。 我们已经尝试了1k 到12k 之间的多个不同电阻值、所有这些值都可以解决这个问题。 另一个观察结果是、在某些卡上、输出电压以大约0.88V 的错误值开始、然后在配置 FPGA 后跳转到1.25V。 因此、我们认为这个问题与 FPGA 引脚的输入阻抗有关。 您认为添加电阻器就足够了吗? 还是应该改进设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang Lin:

    我可以帮助您解决此请求。 我想在实验中测试这个、看看我是否可以模仿结果。 您能给我提供预期的输入电压、输入/输出电容值吗?

    您能否在0.88V 条件下测量进入 FGPA 的高阻抗输出?

    您能否在0.88V 条件下测量流入器件的输入电流?

    您可以尝试使用 REF3012而不是 LM4121吗?

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

       感谢您的帮助! 问题并不是在所有卡上都出现、这个比率大约为10%。 通过添加与输出电容器并联的10k 电阻器、可以始终解决该问题。 下面是原理图、仅显示相关器件。 我将测量0.88V 和1.25V 情况下的输出电流。 可能很难测量进入 FPGA 的阻抗、但我会尽力而为。 我们没有 REF3012的封装。  

    Gang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang Lin:

    感谢您分享原理图。 当您测量0.88V 时、这是使用 DMM 还是示波器? 您是否通过示波器查看了输出以查看其振荡或直流电?

    我将等待您的电流测量结果。

    LM4121在您的设计中有多敏感、我对此感到惊讶。 当您说负载电阻器或负载电流消耗可以解决该问题时、我认为它可能是不稳定的。

    由于引脚排列匹配、我通常会将 REF30xx 系列推荐给 LM4121。 虽然 LM4121是 SOT23-5、REF3012可以叠加在上面、尤其是因为 EN 引脚未被使用。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

      再次感谢您的帮助。 我刚刚在板上进行了一些测量。 当输出错误时、电压只是表中的低电平、未发现振荡。

       我还测量了流入 FPGA 的电流。 我串联了一个1k 电阻器、以便能够测量电流。 当未加载 FPGA 且输出电压保持在880mV 时、1k 电阻器上的压降为-10mV。 也就是说、有10uA 的灌电流流入稳压器。 当加载 FPGA 且电压变为1.25V 时、电阻器上的压降为0mV。  FPGA 驱动的灌电流是否会导致问题?

    Gang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我刚才检查了您推荐的 REF3012。 您说得对、它可以安装在 SOT23-5封装上、尽管建议的封装略有不同。 我将订购一些样片并在我们的电路板上进行测试。

    Gang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang Lin:

    我订购了一些 LM4121、所以请在我们的一侧尝试一下。 我将在实验中尝试此操作、看看是否可以复制此操作。 ETA:8/5

    这是一个奇怪的问题。 我相信 REF3012是能够解决您的问题的更强大器件、但我仍将尽力解决此问题。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang Lin:

    我无法在工作台上重复此问题。

    我在负载电阻介于500k Ω 至100M Ω 之间的情况下测试了 LM4121、并注意到输出电压没有变化。

    我还将不同的电流灌入 LM4121、无法重复。

    我会使用 REF3012。 如果 REF3012出现问题、则可能是我们需要解决的系统问题。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

      感谢您的帮助! 今天、我收到了 TI 的 RF3012样片、并立即在我们的电路板上进行了测试。 无论是否启动 FPGA、输出电压始终稳定在1.25V。 因此、至少我们还有另外一条路要走、以解决我们的问题。  

    Gang